Quando si tratta del tuo sistema di raffreddamento, è più comune trovare componenti zincati o in acciaio inossidabile all'interno e intorno alla torre di raffreddamento o al raffreddatore di fluido. Ma quando si tratta di torri di raffreddamento a circuito chiuso, o raffreddatori di liquidi, alcuni produttori incorporano bobine di rame nelle loro unità. Questo metallo meno comune (almeno per il raffreddamento evaporativo) offre una lunga lista di vantaggi quando si tratta delle funzioni dei raffreddatori di fluido, ma solo pochi modelli sul mercato hanno serpentine in rame come opzione.
Osservando i vantaggi del rame, è ovvio che il rame costituisce un materiale ideale per le bobine di trasferimento del calore, soprattutto per la sua efficienza, resistenza alla corrosione e riciclabilità. Dopotutto, è proprio grazie a questi vantaggi che i tubi in rame sono stati utilizzati per generazioni in soluzioni idrauliche, di riscaldamento e di raffreddamento, e perché sono ancora utilizzati oggi in varie applicazioni, compresi i sistemi con pompa di calore a fonte d'acqua (WSHP) per un'ampia varietà di edifici. Intorno al mondo.

1. La migliore efficienza termica si traduce in ingombro e vantaggi operativi
Il rame offre una conduttività termica quasi 7 volte superiore rispetto all'acciaio. Questa migliore conduttività consente vantaggi in termini di dimensionamento e efficienza delle apparecchiature, consentendo un'efficienza uguale o migliore con un ingombro ridotto. Una maggiore efficienza di solito porta a una minore potenza in ingresso richiesta e, poiché sono tipici volumi della batteria inferiori, gli operatori possono vedere una riduzione dei costi e del volume di glicole richiesto per la protezione antigelo nei climi applicabili.
Oltre ai vantaggi in termini di ingombro e potenza in ingresso, le unità con bobine in rame solitamente pesano molto meno, il che può ridurre i costi di installazione della gru e semplificare l'analisi della struttura dell'edificio per gli ammodernamenti. Un peso inferiore e un ingombro ridotto possono spesso portare a tempi di installazione più rapidi, il che può anche far risparmiare costi aggiuntivi agli operatori/appaltatori.
2. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata
In termini chimici, il rame è definito un “metallo nobile” in base alla sua resistenza all’ossidazione, ovvero alla corrosione. Questa resistenza alla corrosione è un altro motivo per cui il rame offre un netto vantaggio rispetto alle bobine in acciaio zincato o al carbonio. Le batterie in rame resistono meglio agli scarichi occasionali o ad altre introduzioni di aria rispetto alle batterie in acciaio HDG (che spesso sono in acciaio al carbonio nudo all'interno e possono arrugginirsi in presenza di aria) e possono prolungare la durata delle apparecchiature e semplificare la manutenzione.
3. L'elevato valore di recupero e la lunga durata rendono il rame un materiale più sostenibile
A parte la sua lunga durata, il rame è un metallo più sostenibile perché può essere riciclato più facilmente – e con un valore di recupero più elevato – rispetto a molti altri materiali, il che lo rende vantaggioso sia per il proprietario che per l’ambiente. I valori tipici di recupero del rame sono più di 30 volte superiori ai valori tipici dei rottami dell'acciaio su base libbra. È anche considerato “100% riciclabile” e, secondo diverse fonti, anche questo AMPCO Storia del metallo, si stima che “l’80% di tutto il rame mai prodotto negli ultimi 10.000 anni sia ancora in uso oggi”.

Opzioni della bobina in rame nei raffreddatori di fluido
Quando si tratta di rame nei raffreddatori di fluido, non molti produttori utilizzano questo metallo nobile, anche se i tubi di rame sono comunemente utilizzati in molti sistemi di raffreddamento a circuito chiuso, come i sistemi WSHP, per trasferire fluidi tra pompe di calore e altre risorse.
SPX Cooling Tech è un produttore di raffreddatori di liquidi fa offrire bobine di rame nelle sue unità. Un prodotto SPX Cooling con serpentine di trasferimento del calore in rame è il Raffreddatore di liquidi Marley MH Element, che offre prestazioni termiche leader del settore con l'aiuto della sua esclusiva configurazione della bobina. Le bobine in rame dell'elemento MH contribuiscono a fornire una capacità termica fino a 15% superiore e un peso più leggero di 20% rispetto alle unità compatibili con bobine in acciaio.
Sono disponibili anche batterie di scambio termico in rame Raffreddatore di liquidi Marley LW, progettato per operatori/appaltatori che necessitano di un raffreddatore di fluido affidabile e compatto installato rapidamente senza sacrificare le prestazioni. Il Marley LW viene consegnato come un pezzo unico, completo di controlli installati in fabbrica, connessione di alimentazione a punto singolo e cablaggio e test in fabbrica, per risparmiare tempo di installazione significativo, mentre le sue bobine in rame offrono una migliore efficienza termica rispetto ad alcune unità più grandi.
Per ulteriori informazioni sui vantaggi delle serpentine in rame nel tuo raffreddatore di fluido o per maggiori dettagli sui raffreddatori di fluido menzionati sopra, compila questo modulo all'indirizzo spxcooling.com/fluidcoolers. Un rappresentante di SPX Cooling può aiutarti a decidere se il rame è adatto alle tue esigenze e quale unità sarebbe più adatta alla tua applicazione.