Seleziona una pagina


Quest'anno ha segnato un secolo per il marchio di torri di raffreddamento evaporative di fama mondiale, Marley. E dopo 100 anni, il Marley® Il marchio e l'azienda che produce e fornisce assistenza per i suoi rinomati prodotti, SPX Cooling Tech, non mostrano segni di rallentamento. Con una nuova leadership, innovazioni all'avanguardia e progetti entusiasmanti, l'azienda continua a spingere il settore delle torri di raffreddamento nella giusta direzione, pur guardando alla tradizione Marley che li ha preceduti.

Nel 2022, SPX Cooling ha lanciato la tecnologia a bobina Aero-X™ per il raffreddatore di fluidi Marley DT, ha introdotto un nuovo presidente di Global Cooling e ha prodotto torri di raffreddamento per progetti storici, come la Trevor Day School di New York City, che utilizza un sistema sostenibile e all'avanguardia -pensare un sistema HVAC a palo di energia geotermica.

La nuova tecnologia Aero-X Coil espande la flessibilità del funzionamento a secco del raffreddatore di fluidi Marley DT

All'inizio del 2022, SPX Cooling Tech ha iniziato a incorporare la nuova tecnologia proprietaria della bobina Aero-X nei suoi raffreddatori di fluido DT a circuito chiuso e a tiraggio indotto. Il profilo del tubo Aero-X massimizza la capacità termica per fila di batterie grazie alla caduta di pressione lato aria più bassa (fino a 10% di flusso d'aria in più alla stessa HP della ventola) e alla massima superficie di trasferimento del calore.

Il funzionamento a secco è prolungato per periodi più lunghi con temperature del punto di commutazione fino a 10°F + superiori rispetto ad altre torri di raffreddamento a circuito chiuso simili. A seconda del clima, gli operatori possono guadagnare fino a 15-20% ore annuali incrementali in modalità a secco, con un risparmio annuale di acqua di 3.000 galloni/tonnellata e $40/tonnellata per tonnellata di raffreddamento ottenibile in molte aree. Le batterie alettate opzionali migliorano ulteriormente la capacità di funzionamento a secco a temperature ambiente più elevate.

SPX Cooling presenta Sean McClenaghan come Presidente, Global Cooling

SPX ha annunciato un grande cambiamento per il futuro del marchio Marley con la nomina di Sean McClenaghan a Presidente di Global Cooling e Direttore esecutivo di SPX Technologies. In qualità di presidente, McClenaghan guiderà il team di SPX Cooling Tech, l'entità responsabile della produzione di una varietà di prodotti di raffreddamento, tra cui Marley, Recold, SGS Refrigeration e altri.

McClenaghan porta con sé oltre 25 anni di vasta esperienza di leadership esecutiva nel team SPX. Entra in SPX da Reliance Worldwide Corporation (RWC), dove ha ricoperto il ruolo di Amministratore delegato di RWC Americas. Prima di entrare in RWC nel 2014, ha trascorso oltre quindici anni in vari ruoli di consulenza strategica e sviluppo aziendale. Ha iniziato la sua carriera in DuPont, ricoprendo diversi incarichi operativi e gestionali. McClenaghan ha conseguito un Master in Amministrazione aziendale presso l'Università di Harvard e una laurea in ingegneria chimica presso il Georgia Institute of Technology.

Il campus verticale di Manhattan incorpora i raffreddatori di fluidi Marley in un sistema HVAC all'avanguardia

Nel 2015, la scuola ha completato un nuovo edificio verticale all'avanguardia nell'Upper East Side di Manhattan. Il progetto ha ottenuto la certificazione LEED Gold e ha vinto un AIA WHV High Honor Award 2016. Parte delle iniziative di sostenibilità dell'edificio riguardava il sistema HVAC della scuola: l'edificio sarebbe stato riscaldato e raffreddato con un sistema geotermico a circuito chiuso, uno dei primi sistemi di questo tipo negli Stati Uniti

Quando la Trevor Day School ha dovuto espandere le proprie capacità di riscaldamento/raffreddamento nel 2022, gli ingegneri del progetto si sono rivolti a SPX Cooling Tech per trovare una soluzione. Il team del progetto ha scelto di installare raffreddatori di fluido Marley LW a circuito chiuso e a tiraggio indotto per uno smaltimento del calore più efficiente. Progettate per essere installate rapidamente e con un ingombro ridotto, le torri Marley LW vengono consegnate con controlli installati in fabbrica, cablate e testate in fabbrica e sono dotate di bobine in rame ultra efficienti e resistenti alla corrosione.

Scopri di più su questo progetto guardando il caso di studio video. Maggiori informazioni sulle bobine Aero-X e sul nuovo presidente di SPX possono essere trovate anche nella sezione notizie su spxcooling.com.

it_IT