Raffreddamento evaporativo: usare l'acqua con uno scopo
Sostieni gli sforzi di risparmio idrico con la tecnologia delle tue torri di raffreddamento.
Risorse per la conservazione dell'acqua nelle torri di raffreddamento
Prodotti progettati per ridurre il consumo di acqua:
DOMANDE FREQUENTI
Le torri di raffreddamento evaporative sprecano molta acqua?
Minore è il carico termico e/o la temperatura ambiente, minore è l'evaporazione. Maggiore è il ciclo di concentrazione (COC) del sistema, minore è lo spurgo. Per maggiori informazioni sulla limitazione dell'evaporazione e/o dello spurgo, consulta il nostro white paper, "Come conservare l'acqua nelle torri di raffreddamento evaporative.”
Il consumo di acqua varia notevolmente a seconda del tipo di torre, dell'applicazione e delle condizioni dell'acqua che entra nel sistema.
Le torri raffreddate ad acqua consumano più acqua delle torri raffreddate ad aria?
Per saperne di più, scarica l'articolo ASHRAE, "Una revisione dell'efficienza e del valore ambientale del raffreddamento evaporativo.Questo articolo mostra quanta acqua viene utilizzata fuori sede quando si impiega una tecnologia meno efficiente dal punto di vista energetico per il proprio sistema meccanico.
Un'altra opzione di risparmio idrico che sta diventando sempre più popolare per una varietà di applicazioni è un sistema di raffreddamento adiabatico. Marley® OlympusV® Serie adiabatica bilancia i vantaggi in termini di risparmio idrico di un sistema di smaltimento del calore raffreddato ad aria con l'efficienza energetica di una soluzione raffreddata ad acqua, per offrire un raffreddamento flessibile a operatori e ingegneri.
Posso risparmiare acqua nel mio attuale sistema meccanico?
Come faccio a sapere quanta acqua sto usando o userò?
Se hai bisogno di aiuto per determinare le condizioni del tuo progetto o edificio, un rappresentante Marley nelle vicinanze può aiutarti a raccogliere le informazioni giuste e a trovare la soluzione migliore per i tuoi sforzi di risparmio idrico.
Modificando la portata del flusso di circolazione posso ridurre il consumo di acqua?
In breve, no. La velocità di evaporazione segue da vicino il carico termico, indipendentemente dal fatto che la portata d'acqua sia alta o bassa. Il rapporto liquido-gas, noto anche come L/G (e definito come flusso di massa dell'acqua diviso per il flusso di massa dell'aria) ha un piccolo impatto sull'evaporazione. Se la quantità di acqua è inferiore alla quantità di aria (un basso rapporto L/G), può verificarsi una maggiore evaporazione e viceversa. Tuttavia, la configurazione del prodotto e le condizioni termiche target determinano il flusso d'aria richiesto. Se è importante risparmiare acqua, consultare un rappresentante SPX/Marley per conoscere le opzioni disponibili.
La velocità di evaporazione cambia in base alla posizione?
Sì, il tasso di evaporazione è direttamente influenzato dalle condizioni ambientali. L'atmosfera nei climi caldi e secchi ha un'umidità relativa molto bassa. Quest'aria può naturalmente accettare più vapore acqueo, il che aumenta il tasso di evaporazione. Al contrario, un prodotto con la stessa configurazione installato in un ambiente più umido mostrerà un tasso di evaporazione inferiore. L'altro fattore primario è l'altitudine. Man mano che la pressione barometrica diminuisce ad altitudini maggiori, il tasso di evaporazione aumenta. Per ulteriori informazioni sulla tua specifica applicazione, contatta un rappresentante SPX/Marley.
Qual è il consumo d'acqua tipico di un prodotto evaporativo?
Non ci sono regole universali che si applichino a ogni applicazione e zona climatica. I driver sono il carico termico, il clima e il profilo di carico durante tutto l'anno. Non è corretto supporre che l'evaporazione del giorno di progettazione sia costante tutto l'anno. Il tasso di evaporazione diminuisce durante i periodi più freddi dell'anno e quando il carico diminuisce, il che è comune tra i sistemi HVAC. I prodotti evaporativi sono efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente. Senza l'uso dell'evaporazione, verrebbero utilizzate modalità di raffreddamento meno efficienti dal punto di vista energetico, il che a sua volta determina un maggiore utilizzo di acqua nella centrale elettrica. Se è importante risparmiare acqua, consultare un rappresentante SPX/Marley per conoscere le opzioni disponibili.