Seleziona una pagina

Raffreddamento evaporativo: usare l'acqua con uno scopo

Sostieni gli sforzi di risparmio idrico con la tecnologia delle tue torri di raffreddamento.

L'acqua è una delle risorse più preziose della Terra e deve essere gestita in modo efficiente. Molti processi essenziali nella nostra società utilizzano notevoli quantità di acqua e questo include il raffreddamento evaporativo. Tuttavia, prestando molta attenzione all'uso dell'acqua e impiegando strumenti e metodi di conservazione dell'acqua, gli operatori delle torri di raffreddamento possono utilizzare l'acqua in modo efficiente per facilitare le riduzioni essenziali di energia e CO2, limitando al contempo il suo fabbisogno totale di acqua e persino guadagnando crediti/rimborsi per averne ridotto l'uso.
Nel corso dell'ultimo secolo, Marley® ha lavorato per migliorare i processi e la tecnologia per limitare l'uso delle risorse naturali. Più di recente, il nostro team ha contribuito a sviluppare una serie di metodi per conservare l'acqua senza eliminare i numerosi vantaggi delle torri di raffreddamento evaporative. Di seguito sono riportate alcune risorse, prodotti e FAQ progettate per aiutarti a limitare l'uso dell'acqua nei tuoi sistemi meccanici.

Risorse per la conservazione dell'acqua nelle torri di raffreddamento

Cooling Water Usage White Paper

Una revisione dell'efficienza e del valore ambientale del raffreddamento evaporativo

Cooling tower water savings white paper

Come conservare l'acqua nelle torri di raffreddamento evaporative (libro bianco)

Water Calculator

Calcolatore del consumo d'acqua della torre di raffreddamento

CoolSpec cooling tower tool

Strumento di configurazione del prodotto della torre di raffreddamento CoolSpec

Prodotti progettati per ridurre il consumo di acqua:

Fluid Cooler Internal Parts

Raffreddatore di fluido DT

Marley NCWD 1
Torre di raffreddamento NCWD
Marley cooling tower water filter

Filtro WaterGard™

Recold OlympusV Adiabatic Cooling Tower Banner 1
OlympusV® Raffreddamento adiabatico

DOMANDE FREQUENTI

Le torri di raffreddamento evaporative sprecano molta acqua?
Come dettagliato in Rivista di potenza, "lo scopo di una torre di raffreddamento è conservare l'acqua. Svolge il suo scopo respingendo calore nell'atmosfera tramite trasferimento di calore convettivo ed evaporativo". L'unica acqua "persa" è l'acqua pura che evapora; l'acqua raffreddata rimanente viene infine soffiata verso il basso, o drenata, e rimandata nel sistema idrico.

Minore è il carico termico e/o la temperatura ambiente, minore è l'evaporazione. Maggiore è il ciclo di concentrazione (COC) del sistema, minore è lo spurgo. Per maggiori informazioni sulla limitazione dell'evaporazione e/o dello spurgo, consulta il nostro white paper, "Come conservare l'acqua nelle torri di raffreddamento evaporative.”

Il consumo di acqua varia notevolmente a seconda del tipo di torre, dell'applicazione e delle condizioni dell'acqua che entra nel sistema.

Le torri raffreddate ad acqua consumano più acqua delle torri raffreddate ad aria?
Torri raffreddate ad acqua ad alta efficienza, come la Marley NC® Everest® Torre di raffreddamento, utilizzano molta meno energia in loco rispetto alle soluzioni raffreddate ad aria, ma gli operatori di soluzioni raffreddate ad acqua potrebbero riscontrare costi e consumi idrici più elevati presso la loro sede. Tuttavia, come affermato nell'ASHRAE Journal, "la realtà nascosta è che i sistemi raffreddati ad aria o alternativi consumano più energia in loco [E] utilizzano sostanzialmente più acqua presso il sito di produzione di energia..."

Per saperne di più, scarica l'articolo ASHRAE, "Una revisione dell'efficienza e del valore ambientale del raffreddamento evaporativo.Questo articolo mostra quanta acqua viene utilizzata fuori sede quando si impiega una tecnologia meno efficiente dal punto di vista energetico per il proprio sistema meccanico.

Un'altra opzione di risparmio idrico che sta diventando sempre più popolare per una varietà di applicazioni è un sistema di raffreddamento adiabatico. Marley® OlympusV® Serie adiabatica bilancia i vantaggi in termini di risparmio idrico di un sistema di smaltimento del calore raffreddato ad aria con l'efficienza energetica di una soluzione raffreddata ad acqua, per offrire un raffreddamento flessibile a operatori e ingegneri.

Posso risparmiare acqua nel mio attuale sistema meccanico?
Nella maggior parte dei casi, sì! Per iniziare, gli operatori dovrebbero effettuare tutta la manutenzione necessaria sulla loro torre di raffreddamento e assicurarsi che tutti i suoi componenti funzionino correttamente e che venga impiegata la tecnologia più aggiornata. Trattamento dell'acqua o un sistema di filtraggio dell'acqua, come Marley WaterGard™, può anche contribuire ad aumentare i cicli di concentrazione (COC) limitando l'ingresso di sali e minerali nella torre e riducendo lo spurgo necessario.
Come faccio a sapere quanta acqua sto usando o userò?
Se conosci le condizioni esatte della soluzione di raffreddamento specificata/installata, puoi inserirle nel nostro Calcolatore dell'acquaQuesto strumento può anche aiutarti a identificare come specifiche alterazioni condizionali potrebbero aiutarti a limitare l'uso dell'acqua.

Se hai bisogno di aiuto per determinare le condizioni del tuo progetto o edificio, un rappresentante Marley nelle vicinanze può aiutarti a raccogliere le informazioni giuste e a trovare la soluzione migliore per i tuoi sforzi di risparmio idrico.

Modificando la portata del flusso di circolazione posso ridurre il consumo di acqua?

In breve, no. La velocità di evaporazione segue da vicino il carico termico, indipendentemente dal fatto che la portata d'acqua sia alta o bassa. Il rapporto liquido-gas, noto anche come L/G (e definito come flusso di massa dell'acqua diviso per il flusso di massa dell'aria) ha un piccolo impatto sull'evaporazione. Se la quantità di acqua è inferiore alla quantità di aria (un basso rapporto L/G), può verificarsi una maggiore evaporazione e viceversa. Tuttavia, la configurazione del prodotto e le condizioni termiche target determinano il flusso d'aria richiesto. Se è importante risparmiare acqua, consultare un rappresentante SPX/Marley per conoscere le opzioni disponibili.

La velocità di evaporazione cambia in base alla posizione?

Sì, il tasso di evaporazione è direttamente influenzato dalle condizioni ambientali. L'atmosfera nei climi caldi e secchi ha un'umidità relativa molto bassa. Quest'aria può naturalmente accettare più vapore acqueo, il che aumenta il tasso di evaporazione. Al contrario, un prodotto con la stessa configurazione installato in un ambiente più umido mostrerà un tasso di evaporazione inferiore. L'altro fattore primario è l'altitudine. Man mano che la pressione barometrica diminuisce ad altitudini maggiori, il tasso di evaporazione aumenta. Per ulteriori informazioni sulla tua specifica applicazione, contatta un rappresentante SPX/Marley.

Qual è il consumo d'acqua tipico di un prodotto evaporativo?

Non ci sono regole universali che si applichino a ogni applicazione e zona climatica. I driver sono il carico termico, il clima e il profilo di carico durante tutto l'anno. Non è corretto supporre che l'evaporazione del giorno di progettazione sia costante tutto l'anno. Il tasso di evaporazione diminuisce durante i periodi più freddi dell'anno e quando il carico diminuisce, il che è comune tra i sistemi HVAC. I prodotti evaporativi sono efficienti dal punto di vista energetico e rispettosi dell'ambiente. Senza l'uso dell'evaporazione, verrebbero utilizzate modalità di raffreddamento meno efficienti dal punto di vista energetico, il che a sua volta determina un maggiore utilizzo di acqua nella centrale elettrica. Se è importante risparmiare acqua, consultare un rappresentante SPX/Marley per conoscere le opzioni disponibili.

VUOI RISPARMIARE ACQUA ORA?

Contatta uno dei nostri esperti di raffreddamento compilando il modulo sottostante!

it_IT