Quando si utilizzano torri di raffreddamento a temperature sotto lo zero, evitare complicazioni seguendo questi 5 principi:
1. Mantenere sempre un carico termico. Senza un carico termico, l'acqua che scorre attraverso la torre si equilibrerà alla temperatura dell'aria a bulbo umido e formerà ghiaccio. Una quantità eccessiva di ghiaccio può impedire il flusso d'aria e danneggiare il riempimento.
2. Mantenere la portata d'acqua della torre al minimo previsto o superiore. Ciò garantisce una distribuzione uniforme dell'acqua sul riempimento e, di conseguenza, prestazioni prevedibili.
3. Bypassare il flusso dell'acqua di esercizio direttamente alla vasca dell'acqua fredda se il calore scende troppo. Ciò impedisce all'acqua di congelarsi nelle aree a basso flusso.
4. Sebbene sia possibile utilizzare il ciclo della ventola o motori a due velocità, si consiglia un VFD per eliminare i gradienti di temperatura da cella a cella. Il ciclo sequenziale delle ventole può portare a temperature significativamente più basse nelle celle in cui le ventole sono spente, il che aumenta il rischio di congelamento. Dotare ciascuna cella di un VFD impedisce il congelamento.
5. Monitorare costantemente la torre in condizioni di tempo sotto lo zero. Non importa quanto sia automatizzato il funzionamento della torre, gli ispettori devono controllare fisicamente la torre regolarmente.