Overland Park, Kan. – SPX Cooling Tech, LLC, leader del settore nella progettazione e produzione di torri di raffreddamento evaporativo e scambiatori di calore raffreddati ad aria, ha introdotto Marley® WaterGard™, un sistema di filtraggio e ottimizzazione del consumo idrico che contribuisce a ridurre le acque reflue e il consumo idrico complessivo nei sistemi di raffreddamento evaporativo. WaterGard utilizza la tecnologia a membrana per precondizionare l'acqua della torre di raffreddamento e limita l'introduzione di sali (ad esempio cloruri e carbonato di calcio) nella torre, riducendo così la quantità di acqua di spurgo (in uscita) necessaria.

"In base ai nostri modelli, WaterGard potrebbe aiutare a ridurre l'uso di acqua fino al 59 percento per alcune località e ridurre lo scarico di acque reflue fino all'88 percento", ha spiegato il Senior Global Product Manager di SPX Cooling, Marshal Zabel. "Alcune aree potrebbero vedere un ritorno dell'investimento con questo prodotto in appena tre anni, o anche più velocemente in località con acqua di sorgente ad alta durezza".
La concentrazione salina dell'acqua di reintegro (di alimentazione) controlla in genere quanta acqua deve essere scaricata o drenata dal sistema per limitare la corrosione e le tendenze alla formazione di calcare dell'acqua di raffreddamento. Ridurre questa concentrazione con WaterGard consente un funzionamento sicuro del sistema della torre di raffreddamento a cicli di concentrazione più elevati (minore spurgo).
WaterGard è disponibile nei mercati nordamericani e offerto in una varietà di dimensioni in base alla capacità delle torri di raffreddamento. Le caratteristiche includono una pompa integrale, una funzione di bypass e un sistema di carbone opzionale per la filtrazione del cloro. Inoltre, WaterGard è progettato per una facile manutenzione e sostituzione del filtro a intervalli di servizio regolari.
"WaterGard aiuterà molti operatori a usare meno acqua senza sacrificare la longevità delle apparecchiature di raffreddamento, specialmente per coloro che avevano un ciclo operativo sicuro di concentrazione intorno a 3,5 o inferiore prima di WaterGard", ha aggiunto Zabel. "Questo prodotto offrirà i risultati migliori in aree con acqua particolarmente dura, come il sud-ovest e in molti stati del Midwest".
I clienti che utilizzano WaterGard per il risparmio idrico devono comunque utilizzare il trattamento dell'acqua appropriato e implementare un pretrattamento di rimozione del cloro per proteggere i filtri a membrana. WaterGard deve inoltre essere utilizzato insieme a un controllo elettronico del livello del liquido e a un sistema di spurgo controllato dalla conduttività per ottenere i benefici previsti. Per domande su questi requisiti o per saperne di più su WaterGard, contatta il tuo Rappresentante del prodotto SPX Cooling.