Seleziona una pagina
Cooling Tower Water Usage
Per funzionare efficacemente, le torri di raffreddamento evaporative devono utilizzare acqua. Ma l'uso dell'acqua varierà notevolmente a seconda dello stile della torre, dell'applicazione e delle condizioni dell'acqua che entra nel sistema. Di seguito sono riportate alcune FAQ che sentiamo spesso come produttori di torri di raffreddamento; le risposte qui potrebbero aiutarti a capire di più sull'uso dell'acqua nel tuo sistema meccanico nuovo o esistente.

Le torri di raffreddamento evaporative sprecano molta acqua?
È stato detto che "lo scopo di una torre di raffreddamento è conservare l'acqua. Svolge il suo scopo respingendo calore nell'atmosfera tramite trasferimento di calore convettivo ed evaporativo". (Rivista Power, 2009) L'unica acqua "persa" è quella pura che evapora; l'acqua raffreddata rimanente viene infine soffiata verso il basso, o drenata, e reimmessa nel sistema idrico.

In generale, più basso è il carico termico e/o la temperatura ambiente, minore è l'evaporazione. Più alti sono i cicli di concentrazione (COC) del sistema, minore è lo spurgo. Per maggiori informazioni sulla limitazione dell'evaporazione e/o dello spurgo, consulta il nostro white paper, "Come conservare l'acqua nelle torri di raffreddamento evaporative.”

Le torri raffreddate ad acqua consumano più acqua delle torri raffreddate ad aria?
Torri raffreddate ad acqua, come la Marley NC® Everest® Torre di raffreddamento, utilizzano molta meno energia rispetto alle soluzioni raffreddate ad aria in loco. Tuttavia, gli operatori di soluzioni raffreddate ad acqua potrebbero riscontrare un maggiore utilizzo di acqua e costi nella loro sede. Tieni presente, come affermato nell'ASHRAE Journal, "la realtà nascosta è che i sistemi raffreddati ad aria o alternativi consumano più energia in loco [E] utilizzano sostanzialmente più acqua nel sito di produzione di energia... ("Una revisione dell'efficienza e del valore ambientale del raffreddamento evaporativo.”)

Un'altra opzione di risparmio idrico che sta diventando sempre più popolare per una varietà di applicazioni è un sistema di raffreddamento adiabatico. Ad esempio, il Marley® OlympusV® Serie adiabatica bilancia i vantaggi in termini di risparmio idrico di un sistema di smaltimento del calore raffreddato ad aria con l'efficienza energetica di una soluzione raffreddata ad acqua per fornire un raffreddamento flessibile per una varietà di operazioni.

Come faccio a sapere quanta acqua sto usando o userò?
Ci sono diversi strumenti disponibili dai produttori per aiutare a determinare le stime dell'acqua della torre di raffreddamento. Se conosci le condizioni della tua soluzione di raffreddamento specificata/installata, puoi inserirle nel Marley Calcolatore dell'acquaQuesto strumento può anche aiutarti a identificare come specifiche alterazioni condizionali potrebbero aiutarti a limitare l'uso dell'acqua.

Se hai bisogno di aiuto per determinare le condizioni del tuo progetto o edificio, un rappresentante Marley nelle vicinanze può aiutarti a raccogliere le informazioni giuste e a trovare la soluzione migliore per i tuoi sforzi di risparmio idrico.

Modificando la portata del flusso di circolazione posso ridurre il consumo di acqua?
In breve, no. La velocità di evaporazione segue da vicino il carico termico, indipendentemente dal fatto che la portata d'acqua sia alta o bassa. Il rapporto liquido-gas, noto anche come L/G (definito come flusso di massa d'acqua diviso per il flusso di massa d'aria), ha un impatto minimo sull'evaporazione. Se la quantità d'acqua è inferiore alla quantità d'aria (un basso rapporto L/G), può verificarsi una maggiore evaporazione e viceversa. La configurazione di un prodotto e le condizioni termiche target determinano il flusso d'aria richiesto. Un ottimizzatore dell'acqua di reintegro come il Marley AcquaGard™ potrebbe essere una soluzione migliore in alcuni casi, in quanto può limitare l'uso dell'acqua in loco senza regolarne la portata.

La velocità di evaporazione cambia in base alla posizione?
Sì, l'evaporazione è direttamente influenzata dalle condizioni ambientali. L'aria nei climi caldi e secchi ha un'umidità relativa molto bassa. Questa atmosfera può naturalmente accettare più vapore acqueo, il che aumenta il tasso di evaporazione. Al contrario, un prodotto con la stessa configurazione installato in un ambiente più umido mostrerà un tasso di evaporazione inferiore.

Un altro fattore primario è l'altitudine. La pressione barometrica diminuisce man mano che si raggiungono altitudini maggiori e, a sua volta, il tasso di evaporazione aumenta.

In conclusione, non esistono regole universali valide per l'uso dell'acqua in ogni applicazione e zona climatica. I fattori che determinano l'utilizzo dell'acqua nelle torri di raffreddamento sono il carico termico, il clima e il profilo del carico durante l'anno. Anche la qualità dell'acqua può svolgere un ruolo importante.

Se il risparmio idrico è importante per te e per il tuo sistema meccanico, scopri altre opzioni per risparmiare acqua e/o contatta il tuo rappresentante Marley locale.

it_IT