Bewertungsanalyse der Füllverschmutzung
Downloads
Überblick
Bei jahrelangem Betrieb kann es zur Ansammlung von Fremdkörpern auf der Oberfläche der Kühlturmfüllung kommen, was auch als „Füllungsverschmutzung“ bezeichnet wird. Verschmutzungen können zu einer Verringerung der Kühleffizienz des Turms führen, da die Ablagerungen den Luft- und/oder Wasserfluss durch die Füllung beeinträchtigen. Auch die strukturelle Integrität des Turms kann in schweren Fällen von Materialansammlungen beeinträchtigt werden.
Die Lösung besteht darin, das Gewicht des Füllmediums im Laufe der Zeit zu überwachen, um Verschmutzungen zu verfolgen, nach Möglichkeiten zur Reduzierung von Verschmutzungen zu suchen und die Daten zu übersetzen, um Kunden bei der Entscheidungsfindung über die Budgetierung zukünftiger Investitionsausgaben (Füllungsaustausch) zu unterstützen.
SPX-DIENSTLEISTUNGEN
Zwei Servicestufen:
Level 1 – Feldtests/Analysen auf einmaliger Basis.
Level 2 – Längerfristiges Fülltest-„Programm“, bei dem der Kunde Wägegestelle vor Ort zur langfristigen Verfolgung des Füllzustands hat. Es werden Leistungskurven entwickelt, die das tatsächliche Gewicht im Vergleich zum prognostizierten Gewicht für einen bestimmten Füllungstyp zeigen.
Unterstützung des Kunden bei der Suche nach Verschmutzungsquellen.
Kommunizieren Sie etwaige Risiken wie übermäßiges Gewicht und Belastung von Strukturbauteilen.
Bestimmen des Fülllebenszyklus und des Austauschzeitplans für Budgetierungszwecke.
SPX-VORTEIL
Formale Testverfahren – Wir verfügen über die Erfahrung aus jahrelangen Feldtests und wissen, wie und wann Tests durchgeführt werden müssen (z. B. muss die Wägung innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen sein, andernfalls können die Ergebnisse nicht verwendet werden).
Wir verfügen über ein proprietäres Wägeregaldesign, das beim Kunden vor Ort verwendet wird, oder über zuverlässige Labortests von Füllproben.
Unsere Forschungs- und Entwicklungskapazitäten haben es uns ermöglicht, Studien im Pilotmaßstab durchzuführen, um Standards zum Vergleich Ihrer Feldmessungen zu erstellen.
Als Konstrukteure von Kühltürmen wissen wir, welche Auswirkungen übermäßiges Gewicht auf die strukturelle Sicherheit des Turms hat.
Fazit: Jeder kann Füllpackungen wiegen. Der wahre Wert liegt in der Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf Leistung und Lebenszyklus. Unser Service ermöglicht es dem Kunden, ein langfristiges Budget für den Füllungsaustausch zu entwickeln. Genau wie bei der Materialprüfung stellen wir unseren Kunden Daten zur Verfügung, die sie bei Budgetentscheidungen nutzen können. Derzeit müssen Kunden Entscheidungen auf der Grundlage einer visuellen Inspektion treffen.
EINE KOMPLETTE LÖSUNG
Ihnen steht eine umfassende Palette technischer Dienstleistungen zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen, einen effizienten, optimierten und konformen Betrieb sicherzustellen. Gegebenenfalls halten sich unsere Techniker und Methoden an die CTI- und ASME-Richtlinien. Und unabhängig von Prozess oder Verfahren sind unsere Mitarbeiter bestrebt, die höchsten Standards an Qualität und Genauigkeit zu liefern.
Letztendlich bietet SPX Cooling Technologies die Sicherheit, die über ein Jahrhundert Erfahrung mit Kühltürmen mit sich bringen kann. Da wir Weltklasse-Kühlturmmarken entwerfen, konstruieren, fertigen und warten, ist es nur logisch, dass wir sie in- und auswendig besser verstehen.
Wenn Sie beratende technische Dienstleistungen für Ihre Kühltürme benötigen – sei es zur Diagnose oder Aufrüstung einzelner Einheiten oder ganzer Systeme – müssen Sie sich nur einen Namen merken: SPX.