Verdunstungskühlung: Wasser sinnvoll nutzen
Unterstützen Sie die Bemühungen zur Wassereinsparung mit Ihrer Kühlturmtechnologie.
Ressourcen zur Wassereinsparung in Kühltürmen
Produkte zur Senkung des Wasserverbrauchs:
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Verschwenden Verdunstungskühltürme viel Wasser?
Je niedriger die Wärmebelastung und/oder Umgebungstemperatur, desto geringer die Verdunstung. Je höher die Konzentrationszyklen (COC) des Systems, desto geringer die Abschlämmung. Weitere Informationen zur Begrenzung der Verdunstung und/oder Abschlämmung finden Sie in unserem Whitepaper „So sparen Sie Wasser in Verdunstungskühltürmen.”
Der Wasserverbrauch variiert erheblich und hängt von der Art des Turms, der Anwendung und den Bedingungen des in das System eintretenden Wassers ab.
Verbrauchen wassergekühlte Türme mehr Wasser als luftgekühlte Türme?
Um mehr darüber zu erfahren, laden Sie den ASHRAE-Artikel herunter: „Eine Überprüfung der Effizienz und des Umweltwerts der Verdunstungskühlung.„Dieser Artikel zeigt, wie viel Wasser außerhalb des Standorts verbraucht wird, wenn Sie für Ihr mechanisches System weniger energieeffiziente Technologie einsetzen.
Eine weitere wassersparende Option, die für eine Vielzahl von Anwendungen immer beliebter wird, ist ein adiabatisches Kühlsystem. Das Marley® OlympusV® Adiabatische Serie vereint die Wassersparvorteile eines luftgekühlten Wärmeabgabesystems mit der Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung und bietet so Bedienern und Ingenieuren flexible Kühlung.
Kann ich in meinem vorhandenen mechanischen System Wasser sparen?
Woher weiß ich, wie viel Wasser ich verbrauche oder verbrauchen werde?
Wenn Sie Hilfe bei der Bestimmung der Bedingungen Ihres Projekts oder Gebäudes benötigen, Marley-Vertretung in Ihrer Nähe kann Ihnen helfen, die richtigen Informationen zu sammeln und die beste Lösung für Ihre Bemühungen zur Wassereinsparung zu finden.
Kann ich meinen Wasserverbrauch senken, wenn ich die Umwälzmenge ändere?
Kurz gesagt: Nein. Die Verdunstungsrate folgt eng der Wärmelast, unabhängig davon, ob die Wasserdurchflussrate hoch oder niedrig ist. Das Flüssigkeits-Gas-Verhältnis, auch bekannt als L/G (und definiert als Wassermassenstrom geteilt durch Luftmassenstrom), hat einen geringen Einfluss auf die Verdunstung. Wenn die Wassermenge geringer ist als die Luftmenge (ein niedriges L/G-Verhältnis), kann mehr Verdunstung auftreten und umgekehrt. Die Produktkonfiguration und die angestrebten thermischen Bedingungen bestimmen jedoch den erforderlichen Luftstrom. Wenn Ihnen das Wassersparen wichtig ist, wenden Sie sich an einen Vertreter von SPX/Marley, um die verfügbaren Optionen zu erfahren.
Ändert sich die Verdunstungsrate je nach Standort?
Ja, die Verdunstungsrate wird direkt von den Umgebungsbedingungen beeinflusst. In warmen, trockenen Klimazonen ist die relative Luftfeuchtigkeit sehr niedrig. Diese Luft kann natürlich mehr Wasserdampf aufnehmen, was die Verdunstungsrate erhöht. Umgekehrt weist ein Produkt mit derselben Konfiguration, das in einer feuchteren Umgebung installiert wird, eine geringere Verdunstungsrate auf. Der andere Hauptfaktor ist die Höhe. Da der Luftdruck in größeren Höhen abnimmt, steigt die Verdunstungsrate. Für weitere Informationen zu Ihrer spezifischen Anwendung wenden Sie sich bitte an einen Vertreter von SPX/Marley.
Wie hoch ist der typische Wasserverbrauch eines Verdunstungsprodukts?
Es gibt keine universellen Regeln, die für jede Anwendung und Klimazone gelten. Die treibenden Kräfte sind Wärmelast, Klima und Lastprofil im Laufe des Jahres. Es ist nicht richtig anzunehmen, dass die Verdunstung am Auslegungstag das ganze Jahr über konstant ist. Die Verdunstungsrate nimmt in kühleren Jahreszeiten und bei abnehmender Last ab, was bei HLK-Systemen häufig vorkommt. Verdunstungsprodukte sind energieeffizient und umweltfreundlich. Ohne den Einsatz von Verdunstung würden weniger energieeffiziente Kühlmethoden eingesetzt, was wiederum zu einem höheren Wasserverbrauch im Kraftwerk führt. Wenn Ihnen das Wassersparen wichtig ist, wenden Sie sich an einen Vertreter von SPX/Marley, um die verfügbaren Optionen zu erfahren.