Seite wählen

Wenn Sie einen Leistungsabfall festgestellt haben, ständig Probleme auftreten oder Ihr Flüssigkeitskühler häufig repariert werden muss, ist es möglicherweise an der Zeit, das Gerät auszutauschen. Angesichts der vielen verfügbaren Optionen ist es jedoch keine leichte Aufgabe, den richtigen Flüssigkeitskühler für Ihre Wärmeableitungsanforderungen auszuwählen. Unabhängig davon, was Sie in Ihrer Kühleinheit mit geschlossenem Kreislauf kühlen, finden Sie hier eine Übersicht über die verschiedenen verfügbaren Optionen und die Vorteile, die jeder Typ für Ihr System bietet.

Füll-/Spule-Hybrid-Flüssigkeitskühler

Wie der Name schon sagt, verwendet dieser Flüssigkeitskühlertyp offene Kühlturmfüllmedien in Kombination mit Wärmeübertragungsspulen für eine geschlossene Kreislaufkühlung. Das Hinzufügen von Füllmedien steigert die Wärmeübertragungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Flüssigkeitskühlern nur mit Spulen. Hybride Flüssigkeitskühler mit Füllung und Spule bieten mehrere Vorteile, darunter:

  • Höchste Kapazität pro Stellfläche
  • Niedrigster Energieverbrauch des Lüfters
  • Niedrigste Anschaffungskosten
  • Spulenmaterial zur Auswahl: Kupfer, verzinkter Stahl oder Edelstahl

Saugzug-Gegenstrom-Flüssigkeitskühler

Dieser beliebte Flüssigkeitskühlertyp verfügt nur über Glattrohr-Serpentinenspulen, die als Wärmeaustauschfläche dienen. Je nach Prozesslast, Flüssigkeitskühlermodell und Wasserkosten in der Region kann dieser Flüssigkeitskühlertyp manchmal jährliche Betriebskosteneinsparungen ermöglichen, und sein höherer Trockenschaltpunkt kann dazu beitragen, den Wasserverbrauch erheblich zu senken. Insgesamt sind seine Hauptmerkmale:

  • Flexibilität im Trockenbetrieb
  • Mögliche jährliche Betriebseinsparungen
  • Höhere Anschaffungskosten

Gegenstrom-Flüssigkeitskühler mit Saugzug und Rippen

Dieser Flüssigkeitskühler ist ebenfalls ein Saugzug-Gegenstrom-Design „nur Spule“, aber den Wärmeübertragungsspulen werden erweiterte Oberflächenrippen hinzugefügt. Diese Rippenspulen bieten eine höhere Trockenkapazität und einen geringeren Platzbedarf als ihre Gegenstücke mit blanken Rohren, sind aber normalerweise im Voraus teurer. Wenn Sie einen Saugzug-Gegenstrom-Rippenflüssigkeitskühler in Betracht ziehen, denken Sie daran, dass diese mit Folgendem ausgestattet sind: 

  • Höhere Trockenkapazität
  • Geringerer Platzbedarf (als bei Gegenstrom-Glattrohren)
  • Höhere Anschaffungskosten

Druckbelüfteter Gegenstrom-Flüssigkeitskühler

Diese ältere Technologie wird aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs der Lüfter immer weniger beliebt, ist aber derzeit noch weit verbreitet. Viele dieser Flüssigkeitskühler werden durch Saugzugprodukte ersetzt, es sei denn, sie werden in einem Kanalsystem im Innenbereich verwendet, in dem ein Druckzug erforderlich ist. Die wichtigsten Überlegungen zu diesen Modellen sind:

  • Hohe externe statische Belastbarkeit (Innen-/Kanalanwendungen)
  • Verbraucht ca. die doppelte Lüfterenergie des Saugzugs
  • Außenanlagen werden meist durch Saugzuganlagen ersetzt

Niedrigprofil-Flüssigkeitskühler mit Zwangsbelüftung

Wie andere Flüssigkeitskühler mit Druckbelüftung verwenden diese Einheiten einen Radialventilator, um die Luft durch die Spule zu drücken. Bei diesen Einheiten ist das Gebläse jedoch normalerweise seitlich angebracht, um die Höhe des Kühlers zu verringern. Zu den Merkmalen gehören:

  • Hohe externe statische Belastbarkeit (Innen-/Kanalanwendungen)
  • Ideal für Installationen mit geringer Höhe
  • Verbraucht ca. die doppelte Lüfterenergie des Saugzugs

Treffen Sie Ihre Wahl

Letztendlich hängt der richtige Flüssigkeitskühler stark davon ab, was Ihr Gebäude genau benötigt. Wenn Sie Wert auf Energieeffizienz legen, ist ein Hybridprodukt mit Füll-/Spule möglicherweise die beste Wahl. Wenn Sie saisonal trocken arbeiten möchten und die höheren Anschaffungskosten Ihnen nichts ausmachen, ist ein Gegenstromkühler mit Saugzug möglicherweise die beste Wahl. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Flüssigkeitskühlers benötigen, können Sie die Anforderungen Ihres Systems in Folgendes eingeben: CoolSpec® Produktauswahl, ein Tool, das Ihnen dabei hilft, das Beste aus Ihrem Verdunstungskühlsystem herauszuholen.

Klicken Sie unten, um Hilfe von einem technischen Vertreter in Ihrer Nähe zu erhalten. Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um genauere Informationen zu Ihren Anforderungen zu erhalten. Hilfe bei der Auswahl Ihres Flüssigkeitskühlers:

de_DE