Enfriamiento evaporativo: usar agua con un propósito
Apoye los esfuerzos de conservación del agua con la tecnología de su torre de enfriamiento.
Recursos para la conservación del agua en torres de enfriamiento
Productos diseñados para reducir el uso de agua:
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Las torres de enfriamiento por evaporación desperdician mucha agua?
Como se detalla en Revista de energía, “el propósito de una torre de enfriamiento es conservar agua. Cumple su propósito rechazando calor a la atmósfera mediante transferencia de calor por convección y evaporación”. La única agua que “se pierde” es el agua pura que se evapora; el agua enfriada restante finalmente se elimina o se drena y se devuelve al sistema de agua.
Cuanto menor sea la carga de calor y/o la temperatura ambiente, menor será la evaporación. Cuanto mayores sean los ciclos de concentración (COC) del sistema, menor será la purga. Para obtener más información sobre cómo limitar la evaporación y/o la purga, consulte nuestro informe técnico, "Cómo conservar agua en torres de enfriamiento evaporativo.”
El uso de agua variará mucho según el estilo de la torre, la aplicación y las condiciones del agua que ingresa al sistema.
¿Las torres enfriadas por agua utilizan más agua que las torres enfriadas por aire?
Para obtener más información sobre esto, descargue el artículo de ASHRAE, “Una revisión de la eficiencia y el valor ambiental del enfriamiento evaporativo.” Este artículo muestra cuánta agua se utiliza fuera del sitio cuando se emplea tecnología de menor eficiencia energética para su sistema mecánico.
Otra opción de ahorro de agua que se está volviendo más popular para una variedad de aplicaciones es un sistema de enfriamiento adiabático. El Serie adiabática Marley® OlympusV™ equilibra los beneficios de ahorro de agua de un sistema de rechazo de calor enfriado por aire con la eficiencia energética de una solución enfriada por agua para proporcionar refrigeración flexible a operadores e ingenieros.
¿Puedo conservar agua en mi sistema mecánico existente?
En la mayoría de los casos, ¡sí! Para comenzar, los operadores deben realizar todo el mantenimiento de su torre de enfriamiento según sea necesario y asegurarse de que todos sus componentes estén funcionando correctamente y que se esté empleando tecnología actualizada. Tratamiento de agua o un sistema de filtración de agua, como Marley WaterGard™, también puede ayudar a aumentar los ciclos de concentración (COC) al limitar la entrada de sales y minerales a la torre y reducir la purga necesaria.
¿Cómo sé cuánta agua estoy usando o usaré?
Si conoce las condiciones exactas de su solución de enfriamiento especificada/instalada, puede ingresarlas en nuestro Calculadora de agua. Esta herramienta también puede ayudarle a identificar cómo modificaciones condicionales específicas podrían ayudarle a limitar el uso de agua.
Si necesita ayuda para determinar las condiciones de su proyecto o edificio, un representante cercano de Marley puede ayudarle a recopilar la información correcta y encontrar la mejor solución para sus esfuerzos de conservación del agua.
¿Cambiar mi caudal de circulación puede reducir mi consumo de agua?
En resumen, no. La tasa de evaporación sigue de cerca la carga de calor, independientemente de si el caudal de agua es alto o bajo. La relación líquido-gas, también conocida como L/G (y definida como el flujo másico de agua dividido por el flujo másico de aire) tiene un pequeño impacto en la evaporación. Si la cantidad de agua es menor que la cantidad de aire (una relación L/G baja), puede ocurrir más evaporación y viceversa. Sin embargo, la configuración del producto y las condiciones térmicas objetivo dictan el flujo de aire necesario. Si ahorrar agua es importante, consulte a un representante de SPX/Marley para comprender las opciones disponibles.
¿La tasa de evaporación cambia según la ubicación?
Sí, la tasa de evaporación se ve directamente afectada por las condiciones ambientales. La atmósfera en climas cálidos y secos tiene una humedad relativa muy baja. Este aire naturalmente puede aceptar más vapor de agua, lo que aumenta la tasa de evaporación. Por el contrario, un producto con la misma configuración instalado en un ambiente más húmedo exhibirá una tasa de evaporación más baja. El otro factor principal es la elevación. A medida que la presión barométrica disminuye en altitudes más altas, la tasa de evaporación aumenta. Para obtener más información sobre su aplicación específica, comuníquese con un representante de SPX/Marley.
¿Cuál es el uso típico de agua de un producto evaporativo?
No existen reglas universales que se apliquen a todas las aplicaciones y zonas climáticas. Los factores determinantes son la carga de calor, el clima y el perfil de carga durante todo el año. No es exacto suponer que la evaporación en el día de diseño es constante durante todo el año. La tasa de evaporación disminuye durante las épocas más frías del año y cuando la carga disminuye, lo cual es común entre los sistemas HVAC. Los productos evaporativos son energéticamente eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Sin el uso de la evaporación, se utilizarían modos de refrigeración menos eficientes desde el punto de vista energético, lo que a su vez genera un mayor uso de agua en la central eléctrica. Si ahorrar agua es importante, consulte a un representante de SPX/Marley para comprender las opciones disponibles.