Sélectionner une page
  • fr_FR
Lors de l'exploitation de tours de refroidissement à des températures inférieures à zéro, évitez les complications en suivant ces 5 principes

Lorsque vous exploitez des tours de refroidissement à des températures inférieures à zéro, évitez les complications en suivant ces 5 principes :

1. Maintenez toujours une charge thermique. Sans charge thermique, l'eau qui circule dans la tour s'équilibrera à la température du bulbe humide de l'air et formera de la glace. Un excès de glace peut gêner la circulation de l'air et endommager le remplissage.

2. Maintenir le débit d'eau de la tour au minimum prévu ou au-dessus. Cela garantit une distribution uniforme de l'eau sur le remblai et, par conséquent, des performances prévisibles.

3. Dérivez le débit d'eau de fonctionnement directement vers le bassin d'eau froide si la température baisse trop. Cela empêche l'eau de geler dans les zones à faible débit.

4. Bien que des cycles de ventilation ou des moteurs à deux vitesses puissent être utilisés, un variateur de fréquence est recommandé pour éliminer les gradients de température entre les cellules. Le cycle de ventilation séquentiel peut entraîner des températures considérablement plus basses dans les cellules où les ventilateurs sont éteints, ce qui augmente le risque de gel. Équiper chaque cellule d'un variateur de fréquence permet d'éviter le gel.

5. Surveillez la tour en permanence par temps glacial. Quel que soit le degré d'automatisation du fonctionnement de la tour, les inspecteurs doivent la vérifier physiquement régulièrement.

fr_FR