Sélectionner une page

Résultats de la recherche : "results/search&keywords=water/page/2/page/3/page/2/page/3/page/4/page/5/page/6/page/5/page/6/page/5/page/6"277 résultats


Buse à flux transversal Marley Spiral Target

Brochures, Bibliothèque
La buse Spiral Target a été conçue à l'origine par Marley pour remplacer les orifices de dosage en céramique situés dans les bassins de distribution d'eau chaude des tours à flux croisés et pour éliminer les ponts de diffusion d'eau sous les bassins d'eau chaude.

Option de bassin en acier inoxydable Marley MC

Brochures, Bibliothèque
Le bassin d’eau froide est la seule partie de la tour soumise à des périodes d’eau stagnante, concentrée en produits chimiques de traitement et contaminants habituels. Pour ces raisons, choisissez de spécifier des bassins de collecte d’eau froide en acier inoxydable.

LLC+u Manuel d'utilisation de l'OIM

Bibliothèque, manuels
Le système de contrôle du niveau d’eau LLC+u se compose d’un capteur à ultrasons placé pour mesurer le niveau d’eau dans le bassin d’eau froide.

Objectifs et types de remplissage

Bibliothèque, livres blancs
La relation entre l'exposition de la surface de l'eau et le taux de transfert de chaleur est intrinsèque à tous les types de tours de refroidissement, quel que soit le type de système de distribution d'eau utilisé. Plus la surface de l'eau exposée à un flux d'air donné est grande, plus le taux de transfert de chaleur sera élevé.

Brochure sur la réduction des panaches

Brochures, Bibliothèque
Purifions l'air… Depuis des décennies, les panaches de condensation des tours de refroidissement par temps froid constituent un problème majeur. Au mieux, ils sont inesthétiques ; au pire, ils nuisent à la visibilité et gaspillent de l'eau. C'est pourquoi ils constituent une préoccupation particulière à proximité des aéroports et d'autres zones écologiquement sensibles. Chez SPX Cooling Technologies, nous nous sommes donné pour mission d'éradiquer autant de panaches que possible, tout en conservant d'importantes quantités d'eau. Et nous y sommes parvenus. En savoir plus sur nos réduction du panache ClearSky® solutions.

Recolter les données d'ingénierie JW

Données d'ingénierie, bibliothèque
L'ingénierie Recold a développé un système exclusif de distribution d'eau appelé hydrospray. Ce système unique offre une couverture d'eau optimale du serpentin de transfert de chaleur pour une efficacité maximale et une quasi-élimination des problèmes de tartre nocifs résultant d'une distribution inégale de l'eau.
Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video

Filtre pour tour de refroidissement Marley WaterGard

Vidéothèque
Le filtre de tour de refroidissement Marley WaterGard bloque et rejette physiquement les minéraux couramment présents dans les cours d'eau municipaux (chlorures, carbonate de calcium, silice, etc.), réduisant ainsi la teneur en minéraux de l'eau d'appoint et permettant un COC de fonctionnement plus élevé, ce qui entraîne une réduction des besoins en volume pour l'eau de purge et l'eau d'alimentation.
Benelux cooling towers

Benelux

À propos des tours de refroidissement
Marley Ultra Quiet Fan

Ontario

Services, Tours de refroidissement

Faire fonctionner des tours de refroidissement par temps glacial

Bibliothèque, livres blancs
Une tour de refroidissement bien conçue favorise le contact maximum possible entre l'air et l'eau, et ce pendant la durée la plus longue possible. Cet effort de la part du concepteur se traduit par une efficacité qui, bien que très appréciée en été, peut produire des formations de glace dégradant les performances en fonctionnement hivernal.
fr_FR