Seite wählen
Cooling Tower Water Usage
Damit Verdunstungskühltürme effektiv arbeiten, müssen sie Wasser verwenden. Der Wasserverbrauch variiert jedoch stark je nach Turmtyp, Anwendung und den Bedingungen des in das System eintretenden Wassers. Nachfolgend finden Sie einige häufig gestellte Fragen, die uns als Hersteller von Kühltürmen häufig gestellt werden. Die Antworten hier können Ihnen dabei helfen, den Wasserverbrauch in Ihrem neuen oder vorhandenen mechanischen System besser zu verstehen.

Verschwenden Verdunstungskühltürme viel Wasser?
Es heißt: „Der Zweck eines Kühlturms besteht darin, Wasser zu sparen. Er erfüllt seinen Zweck, indem er durch konvektive und evaporative Wärmeübertragung Wärme an die Atmosphäre abgibt.“ (Power Magazin, 2009) Das einzige Wasser, das „verloren“ geht, ist das reine Wasser, das verdunstet; das verbleibende abgekühlte Wasser wird schließlich abgelassen oder abgeleitet und wieder in das Wassersystem eingespeist.

Generell gilt: Je niedriger die Wärmebelastung und/oder Umgebungstemperatur, desto geringer die Verdunstung. Je höher die Konzentrationszyklen (COC) des Systems, desto geringer die Abschlämmung. Weitere Informationen zur Begrenzung der Verdunstung und/oder der Abschlämmung finden Sie in unserem Whitepaper „So sparen Sie Wasser in Verdunstungskühltürmen.”

Verbrauchen wassergekühlte Türme mehr Wasser als luftgekühlte Türme?
Wassergekühlte Türme, wie der Marley NC® Everest® Kühlturmverbrauchen vor Ort weitaus weniger Energie als luftgekühlte Lösungen. Betreiber wassergekühlter Lösungen müssen jedoch mit einem höheren Wasserverbrauch und höheren Kosten an ihrem Standort rechnen. Bedenken Sie, wie im ASHRAE Journal festgestellt wird: „Die verborgene Realität ist, dass luftgekühlte oder alternative Systeme vor Ort mehr Energie verbrauchen [UND] am Standort der Stromerzeugung wesentlich mehr Wasser verbrauchen… („Eine Überprüfung der Effizienz und des Umweltwerts der Verdunstungskühlung.”)

Eine weitere wassersparende Option, die für eine Vielzahl von Anwendungen immer beliebter wird, ist ein adiabatisches Kühlsystem. Zum Beispiel das Marley® OlympusV® Adiabatische Serie vereint die Wassersparvorteile eines luftgekühlten Wärmeabgabesystems mit der Energieeffizienz einer wassergekühlten Lösung und bietet so flexible Kühlung für eine Vielzahl von Vorgängen.

Woher weiß ich, wie viel Wasser ich verbrauche oder verbrauchen werde?
Es gibt mehrere Tools von Herstellern, die bei der Ermittlung von Kühlturmwasserschätzungen helfen. Wenn Sie die Bedingungen Ihrer angegebenen/installierten Kühllösung kennen, können Sie diese in das Marley eingeben. WasserrechnerMit diesem Tool können Sie auch ermitteln, wie Sie durch bestimmte bedingte Änderungen Ihren Wasserverbrauch senken können.

Wenn Sie Hilfe bei der Bestimmung der Bedingungen Ihres Projekts oder Gebäudes benötigen, Marley-Vertretung in Ihrer Nähe kann Ihnen helfen, die richtigen Informationen zu sammeln und die beste Lösung für Ihre Bemühungen zur Wassereinsparung zu finden.

Kann ich meinen Wasserverbrauch senken, wenn ich die Umwälzmenge ändere?
Kurz gesagt: Nein. Die Verdunstungsrate folgt eng der Wärmelast, unabhängig davon, ob die Wasserdurchflussrate hoch oder niedrig ist. Das Flüssigkeits-Gas-Verhältnis – auch bekannt als L/G (definiert als Wassermassenstrom geteilt durch Luftmassenstrom) – hat einen geringen Einfluss auf die Verdunstung. Wenn die Wassermenge geringer ist als die Luftmenge (ein niedriges L/G-Verhältnis), kann mehr Verdunstung auftreten und umgekehrt. Die Konfiguration eines Produkts und die angestrebten thermischen Bedingungen bestimmen den erforderlichen Luftstrom. Ein Nachspeisewasser-Optimierer wie der Marley WaterGard™-System kann in manchen Fällen eine bessere Option sein, da dadurch der Wasserverbrauch vor Ort begrenzt werden kann, ohne dass Sie die Durchflussrate anpassen müssen.

Ändert sich die Verdunstungsrate je nach Standort?
Ja, die Verdunstung wird direkt von den Umgebungsbedingungen beeinflusst. Die Luft in warmen, trockenen Klimazonen hat eine sehr niedrige relative Luftfeuchtigkeit. Diese Atmosphäre kann natürlich mehr Wasserdampf aufnehmen, was die Verdunstungsrate erhöht. Umgekehrt weist ein Produkt mit derselben Konfiguration, das in einer feuchteren Umgebung installiert wird, eine geringere Verdunstungsrate auf.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Höhe. Der Luftdruck nimmt mit zunehmender Höhe ab und die Verdunstungsrate nimmt zu.

Letztlich gibt es keine allgemeingültigen Regeln für den Wasserverbrauch, die in jeder Anwendung und Klimazone gelten. Der Wasserverbrauch in Kühltürmen wird durch Wärmebelastung, Klima und Lastprofil im Jahresverlauf bestimmt – auch die Wasserqualität kann eine große Rolle spielen.

Wenn Ihnen und Ihrer mechanischen Anlage das Wassersparen wichtig ist, Informieren Sie sich über weitere Möglichkeiten zum Wassersparen und/oder wenden Sie sich an Ihren Marley-Vertreter vor Ort.

de_DE