Seite wählen

Da Kühlsysteme zunehmend in der Nähe von Aufenthaltsräumen eingesetzt werden, spielt die Akustik bei der Planung von HLK-Anlagen und industriellen Kühlsystemen eine immer wichtigere Rolle. Krankenhäuser, Universitätsgelände, Rechenzentren, Bürogebäude, Mischnutzungsprojekte und andere städtische Bauvorhaben erfordern häufig Kühlgeräte, die strenge Schallgrenzwerte einhalten und gleichzeitig thermische Leistung und Energieeffizienz gewährleisten.

Die erfolgreiche Planung schallempfindlicher Umgebungen erfordert in der Regel einen vielschichtigen Ansatz. Ingenieure kombinieren daher häufig verschiedene Schallschutzmaßnahmen, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Akustik, Leistung, Platzbedarf und Kosten zu erzielen. Die frühzeitige Berücksichtigung der Schallziele im Planungsprozess hilft Projektteams, den effektivsten Ansatz zu wählen und kostspielige Nachbesserungsmaßnahmen im späteren Projektverlauf zu vermeiden.

Nachfolgend werden einige wichtige Strategien vorgestellt, die häufig zur Reduzierung des Geräuschpegels in Kühltürmen in geräuschempfindlichen Anwendungen eingesetzt werden.

  1. Optimierung der Geräteausrichtung und -platzierung

Eine der effektivsten und wirtschaftlichsten Strategien zur Geräuschreduzierung ist die durchdachte Platzierung der Anlagen. Je nach Kühlturmkonstruktion und Luftströmungsmuster können bestimmte Seiten der Kühlgeräte leiser arbeiten als andere. Beispielsweise erzeugt die Gehäuseseite eines Querstromkühlturms oft einen geringeren Geräuschpegel als die Lufteinlassseite.

Die Entfernung hat ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die akustische Leistung. Sofern die Gegebenheiten vor Ort es zulassen, kann durch Vergrößerung des Abstands zwischen Kühlgeräten und schallempfindlichen Bereichen der Schallpegel ohne zusätzliche Gerätekosten gesenkt werden. Der Schalldruck sinkt typischerweise um etwa 6 dBA, wenn sich der Abstand zum Empfänger verdoppelt.

Eine frühzeitige Berücksichtigung der Ausrichtung und Platzierung von Anlagenteilen im Konstruktionsprozess kann oft den Bedarf an umfangreicheren Ausgleichsmaßnahmen später reduzieren.

  1. Reduzieren Sie die Lüfterdrehzahl und die Lüfterleistung.

Lüfter gehören zu den Hauptgeräuschquellen in Kühlgeräten, daher ist die Lüfterdrehzahl ein wichtiger Faktor für die gesamte Akustik. Niedrigere Lüfterdrehzahlen führen im Allgemeinen zu einem geringeren Geräuschpegel.

Durch die Auswahl größerer Anlagen mit höherer Wärmeübertragungskapazität können Systeme die thermischen Anforderungen auch bei reduzierter Lüfterdrehzahl erfüllen. Frequenzumrichter (FU) können den Geräuschpegel zusätzlich senken, wenn die volle Kühlleistung nicht benötigt wird. Systeme mit redundanten Zellen ermöglichen ebenfalls einen leiseren Betrieb, indem die Last auf mehrere Zellen verteilt wird.

Schon geringfügige Reduzierungen der Lüfterdrehzahl können spürbare Verbesserungen beim Geräuschpegel bewirken. Eine Reduzierung der Lüfterdrehzahl beim 25% kann den Geräuschpegel um ca. 6 dBA senken und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren.

  1. Wählen Sie die passende Lüfterkonfiguration aus.

Die Konstruktion von Ventilatoren spielt eine wichtige Rolle für die Akustik von Kühltürmen. Faktoren wie Schaufelform, Schaufelanzahl und Drehzahl beeinflussen die Geräuschentwicklung.

Standardmäßige geräuscharme Ventilatoren bieten ein gutes Gleichgewicht zwischen Luftstrom und Geräuschentwicklung. Leise Ventilatoren verwenden oft zusätzliche Flügel und niedrigere Drehzahlen, um die Geräuschentwicklung bei nur geringfügig höheren Kosten weiter zu reduzieren.

Bei Projekten mit höheren Anforderungen an die Geräuschentwicklung können ultraleise Lüfterkonstruktionen durch fortschrittliche Schaufelblattdesigns und niedrigere Betriebsdrehzahlen erhebliche Reduzierungen ermöglichen.

Die optimale Lüfterkonfiguration hängt von den Projekt-Schallschutzzielen, den Anforderungen an die thermische Leistung, dem verfügbaren Platz und dem Budget ab.

  1. Barrieren und Einhausungen nutzen

Physische Barrieren sind bei sachgemäßer Planung und Positionierung ein wirksames Mittel zur Reduzierung der Schallübertragung. Wände oder Einhausungen zwischen Kühlgeräten und nahegelegenen Aufenthaltsbereichen können dazu beitragen, Schall zu blockieren und umzuleiten.

In manchen Anwendungsbereichen werden Kühltürme in architektonische Gehäuse integriert, die sowohl ästhetische Abschirmung als auch akustische Vorteile bieten. Die Wirksamkeit dieser Lösungen hängt von Faktoren wie Standort, Höhe, Baumaterialien und den Gegebenheiten des umliegenden Geländes ab.

Barrieren und Einhausungen sind in der Regel am effektivsten, wenn sie frühzeitig in den gesamten Planungsprozess des Geländes einbezogen werden.

  1. Erwägen Sie fortschrittliche Dämpfungslösungen

Projekte mit sehr strengen Schallschutzanforderungen erfordern unter Umständen spezielle Schalldämpfungssysteme. Schalldämpfungsplatten können in den ein- oder austretenden Luftstrom eingebaut werden, um Schallenergie zu absorbieren und den Gesamtlärmpegel zu reduzieren.

Da Dämpfungssysteme zusätzliche Kosten verursachen, Platz benötigen und die thermische Leistung beeinträchtigen können, werden sie oft erst eingesetzt, nachdem andere Minderungsoptionen geprüft wurden. Einige Kühltürme verfügen zudem über Spritzwasserdämpfungssysteme, die das Wassergeräusch reduzieren, indem sie das herabfallende Wasser vor dem Auffangbecken abbremsen.

Bei sorgfältiger Anwendung können Dämpfungslösungen erhebliche akustische Vorteile für hochgradig schallempfindliche Anwendungen bieten.

Akustische Leistung, Effizienz und Kosten in Einklang bringen

Die Entwicklung von Kühllösungen für schallempfindliche Umgebungen beschränkt sich selten auf eine einzelne Technologie oder Komponente. Erfolgreiche Projekte kombinieren häufig mehrere Strategien, darunter die Platzierung der Geräte, die Auswahl der Lüfter, die Betriebssteuerung sowie Schalldämmung und -abschirmung, um das gewünschte akustische Ergebnis zu erzielen.

Durch das frühzeitige Erkennen der Projektschallziele und die Einbeziehung der richtigen Minderungsstrategien während der Systemplanung können Ingenieure Schalldämmung, thermische Effizienz, betriebliche Flexibilität und die Gesamtprojektkosten besser in Einklang bringen.

Da die Lärmschutzbestimmungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Rechenzentren, Campusgelände und städtische Gewerbegebiete immer strenger werden, wird eine durchdachte Akustikplanung ein zunehmend wichtiger Bestandteil der Entwicklung effektiver Kühlsysteme bleiben.

Um zusätzliches Vertrauen in die akustische Leistung von Kühltürmen zu gewinnen, Schallzertifizierungsprogramm des Cooling Technology Institute (CTI) bietet eine unabhängige Überprüfung der von den Herstellern veröffentlichten Schalldaten. CTI-Drittanbietervalidierung SPX Cooling Tech unterstützt Ingenieure und Anlagenbetreiber bei der Bewertung und dem Vergleich von Kühlturmlösungen für schallempfindliche Anwendungen. Als erster Kühlturmhersteller erhielt SPX Cooling Tech die CTI-Schallzertifizierung und demonstriert damit sein langjähriges Engagement für geprüfte Akustikleistung. Dies gibt Kunden mehr Sicherheit bei der Auswahl der passenden Lösung für schallempfindliche Anwendungen.

Sind Sie bereit, die Optionen für Ihre Anwendung zu prüfen? CoolSpec verwenden® Produktauswahl Marley-Kühlturmlösungen gemäß Ihren Projektanforderungen konfigurieren.

de_DE