Wenn es um Ihr Kühlsystem geht, finden Sie in und um Ihren Kühlturm oder Flüssigkeitskühler am häufigsten verzinkte oder Edelstahlkomponenten. Aber wenn es um Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf geht, oder FlüssigkeitskühlerEinige Hersteller bauen Kupferspulen in ihre Geräte ein. Dieses seltenere Metall (zumindest für die Verdunstungskühlung) bietet eine lange Liste von Vorteilen, wenn es um die Funktionen von Flüssigkeitskühlern geht, aber nur wenige Modelle auf dem Markt verfügen optional über Kupferspulen.
Wenn man sich die Vorteile von Kupfer ansieht, wird deutlich, dass Kupfer ein idealer Werkstoff für Wärmeübertragungsschlangen ist – insbesondere aufgrund seiner Effizienz, seiner Korrosionsbeständigkeit und seiner Recyclingfähigkeit. Denn gerade wegen dieser Vorteile werden Kupferrohre seit Generationen in Heizungs-, Kühl- und Sanitärlösungen eingesetzt und werden auch heute noch in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, einschließlich Wasserwärmepumpensystemen (WSHP) für eine Vielzahl von Gebäuden auf der ganzen Welt.

1. Eine bessere thermische Effizienz führt zu Platzbedarf und betrieblichen Vorteilen
Kupfer bietet eine fast siebenmal höhere Wärmeleitfähigkeit als Stahl. Diese bessere Leitfähigkeit ermöglicht Vorteile bei der Gerätegröße und der Effizienz, sodass bei geringerer Stellfläche die gleiche oder eine bessere Effizienz erzielt werden kann. Höhere Effizienz führt in der Regel dazu, dass weniger Eingangsleistung erforderlich ist, und da geringere Spulenvolumina typisch sind, können Betreiber in den entsprechenden Klimazonen geringere Kosten und geringere Glykolmengen für den Frostschutz feststellen.
Zusätzlich zu den Vorteilen bei Platzbedarf und Eingangsleistung wiegen Einheiten mit Kupferspulen in der Regel deutlich weniger, was die Kosten für die Kraninstallation senken und die Gebäudestrukturanalyse für Nachrüstungen vereinfachen kann. Weniger Gewicht und eine geringere Stellfläche können häufig zu kürzeren Installationszeiten führen, was den Betreibern/Auftragnehmern auch zusätzliche Kosten ersparen kann.
2. Korrosionsbeständigkeit bietet eine längere Lebensdauer
In chemischer Hinsicht wird Kupfer aufgrund seiner Oxidations- oder Korrosionsbeständigkeit als „Edelmetall“ definiert. Diese Korrosionsbeständigkeit ist ein weiterer Grund, warum Kupfer einen deutlichen Vorteil gegenüber verzinkten oder Kohlenstoffstahlspulen bietet. Kupferschlangen halten gelegentlichem Entleeren oder anderem Lufteintrag besser stand als HDG-Stahlschlangen – die innen oft aus blankem Kohlenstoffstahl bestehen und bei Anwesenheit von Luft rosten können – und können die Lebensdauer der Geräte verlängern und die Wartung vereinfachen.
3. Hoher Restwert und lange Lebensdauer machen Kupfer zu einem nachhaltigeren Material
Abgesehen von seiner langen Lebensdauer ist Kupfer ein nachhaltigeres Metall, da es einfacher – und mit einem höheren Restwert – recycelt werden kann als viele andere Materialien, was sowohl für den Eigentümer als auch für die Umwelt von Vorteil ist. Die typischen Schrottwerte für Kupfer betragen pro Pfund mehr als das 30-fache der typischen Schrottwerte für Stahl. Es gilt außerdem als „100% recycelbar“ und laut mehreren Quellen auch dieser AMPCO Metal-GeschichteSchätzungen zufolge werden „80% des gesamten in den letzten 10.000 Jahren jemals produzierten Kupfers noch heute verwendet.“

Kupferspulenoptionen in Flüssigkeitskühlern
Wenn es um Kupfer in Flüssigkeitskühlern geht, verwenden nicht viele Hersteller dieses Edelmetall, obwohl Kupferrohre häufig in vielen Kühlsystemen mit geschlossenem Kreislauf, wie z. B. WSHP-Systemen, verwendet werden, um Flüssigkeiten zwischen Wärmepumpen und anderen Anlagen zu übertragen.
SPX Cooling Tech ist ein Hersteller von Flüssigkeitskühlern tut bietet Kupferspulen in seinen Einheiten an. Ein SPX Cooling-Produkt mit Kupfer-Wärmeübertragungsspulen ist das Marley MH Element Flüssigkeitskühler, das dank seiner einzigartigen Spulenkonfiguration branchenführende thermische Leistung bietet. Die Kupferspulen des MH Elements sorgen für eine bis zu 15% höhere Wärmekapazität und ein um 20% geringeres Gewicht als kompatible Einheiten mit Stahlspulen.
Kupfer-Wärmeübertragungsschlangen sind ebenfalls erhältlich Marley LW Flüssigkeitskühler, das für Betreiber/Auftragnehmer konzipiert ist, die einen zuverlässigen, kompakten Flüssigkeitskühler benötigen, der schnell und ohne Leistungseinbußen installiert werden kann. Der Marley LW wird als Einzelstück geliefert – komplett mit werkseitig installierten Steuerungen, Einzelpunkt-Stromanschluss sowie werkseitiger Verkabelung und Prüfung – um erhebliche Installationszeit zu sparen, während seine Kupferspulen einen besseren thermischen Wirkungsgrad als einige größere Einheiten bieten.
Für weitere Informationen über die Vorteile von Kupferschlangen in Ihrem Flüssigkeitskühler oder für weitere Einzelheiten zu den oben genannten Flüssigkeitskühlern füllen Sie dieses Formular aus spxcooling.com/fluidcoolers. Ein Vertreter von SPX Cooling kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob Kupfer für Ihre Anforderungen geeignet ist und welches Gerät am besten für Ihre Anwendung geeignet ist.