Lorsqu'il s'agit de votre système de refroidissement, il est plus courant de trouver des composants galvanisés ou en acier inoxydable dans et autour de votre tour de refroidissement ou refroidisseur de fluide. Mais lorsqu'il s'agit de tours de refroidissement en boucle fermée, ou refroidisseurs de fluides, certains fabricants intègrent des bobines de cuivre dans leurs unités. Ce métal moins courant (du moins pour le refroidissement par évaporation) offre une longue liste d'avantages en ce qui concerne les fonctions des refroidisseurs de fluide, mais seuls quelques modèles sur le marché proposent des serpentins en cuivre en option.
Lorsqu'on examine les avantages du cuivre, il est évident que le cuivre constitue un matériau idéal pour les serpentins de transfert de chaleur, notamment en raison de son efficacité, de sa résistance à la corrosion et de sa recyclabilité. Après tout, c'est en raison de ces avantages que les tubes en cuivre sont utilisés dans les solutions de chauffage, de climatisation et de plomberie depuis des générations, et c'est pourquoi ils sont encore utilisés aujourd'hui dans diverses applications, notamment les systèmes de pompes à chaleur à eau (WSHP) pour une grande variété de bâtiments. autour du monde.

1. Une meilleure efficacité thermique se traduit par une empreinte au sol et des avantages opérationnels
Le cuivre offre une conductivité thermique près de 7 fois supérieure à celle de l'acier. Cette meilleure conductivité permet d'obtenir des avantages en matière de dimensionnement et d'efficacité des équipements, permettant une efficacité identique ou supérieure dans un encombrement réduit. Une plus grande efficacité entraîne généralement une réduction de la puissance d'entrée requise et, comme des volumes de serpentins plus faibles sont typiques, les opérateurs peuvent constater une réduction des coûts et du volume de glycol requis pour la protection contre le gel dans les climats applicables.
En plus des avantages en termes d'encombrement et de puissance d'entrée, les unités équipées de bobines de cuivre pèsent généralement beaucoup moins, ce qui peut réduire les coûts d'installation des grues et simplifier l'analyse de la structure du bâtiment en vue des rénovations. Un poids moindre et un encombrement réduit peuvent souvent conduire à des temps d'installation plus rapides, ce qui peut également permettre aux opérateurs/entrepreneurs d'économiser des coûts supplémentaires.
2. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue
En termes chimiques, le cuivre est défini comme un « métal noble » en raison de sa résistance à l’oxydation ou à la corrosion. Cette résistance à la corrosion est une autre raison pour laquelle le cuivre offre un avantage distinct par rapport aux bobines d’acier galvanisé ou au carbone. Les serpentins en cuivre résistent mieux aux vidanges occasionnelles ou à toute autre introduction d’air que les serpentins en acier HDG – qui sont souvent en acier au carbone nu à l’intérieur et peuvent rouiller en présence d’air – et peuvent prolonger la durée de vie de l’équipement et simplifier la maintenance.
3. Une valeur de récupération élevée et une longue durée de vie font du cuivre un matériau plus durable
Outre sa longue durée de vie, le cuivre est un métal plus durable car il peut être recyclé plus facilement – et pour une valeur de récupération plus élevée – que de nombreux autres matériaux, ce qui le rend bénéfique à la fois pour le propriétaire et pour l'environnement. Les valeurs de récupération typiques du cuivre sont plus de 30 fois supérieures aux valeurs typiques de la ferraille d'acier, par livre. Il est également considéré comme « 100% recyclable » et, selon plusieurs sources dont celle-ci L'histoire du métal d'AMPCO, on estime que « 801 TP3T de tout le cuivre jamais produit au cours des 10 000 dernières années est encore utilisé aujourd’hui ».

Options de serpentins en cuivre dans les refroidisseurs de fluide
En ce qui concerne le cuivre dans les refroidisseurs de fluides, peu de fabricants utilisent ce métal noble, même si les tubes en cuivre sont couramment utilisés dans de nombreux systèmes de refroidissement en boucle fermée, tels que les systèmes WSHP, pour transférer des fluides entre les pompes à chaleur et d'autres actifs.
SPX Cooling Tech est un fabricant de refroidisseurs de fluide qui fait proposer des bobines de cuivre dans ses unités. Un produit SPX Cooling doté de serpentins de transfert de chaleur en cuivre est le Refroidisseur de fluide Marley MH Element, qui offre des performances thermiques de pointe grâce à sa configuration de bobine unique. Les bobines de cuivre du MH Element contribuent à offrir une capacité thermique jusqu'à 15% supérieure et un poids 20% plus léger que les unités compatibles avec des bobines en acier.
Des serpentins de transfert de chaleur en cuivre sont également disponibles dans le Refroidisseur de fluide Marley LW, conçu pour les opérateurs/entrepreneurs qui ont besoin d'un refroidisseur de fluide fiable et compact installé rapidement sans sacrifier les performances. Le Marley LW est livré en une seule pièce – avec commandes installées en usine, connexion électrique en un seul point, câblage et tests en usine – pour gagner un temps d'installation important, tandis que ses serpentins en cuivre offrent une meilleure efficacité thermique que certaines unités plus grandes.
Pour plus d'informations sur les avantages des serpentins en cuivre dans votre refroidisseur de fluide, ou pour plus de détails sur les refroidisseurs de fluide mentionnés ci-dessus, remplissez ce formulaire à spxcooling.com/fluidcoolers. Un représentant SPX Cooling peut vous aider à décider si le cuivre convient à vos besoins et quelle unité serait la mieux adaptée à votre application.