Sélectionner une page

Refroidissement par évaporation : utiliser l'eau à bon escient

Soutenez les efforts de conservation de l’eau avec votre technologie de tour de refroidissement.

L’eau est l’une des ressources les plus précieuses de la planète et elle doit être gérée efficacement. De nombreux processus essentiels de notre société utilisent des quantités importantes d’eau, notamment le refroidissement par évaporation. Mais en prêtant une attention particulière à la consommation d’eau et en utilisant des outils et des méthodes de conservation de l’eau, les exploitants de tours de refroidissement peuvent utiliser l’eau de manière efficace pour faciliter les réductions essentielles d’énergie et de CO2, tout en limitant leurs besoins totaux en eau et même en obtenant des crédits/remises pour réduire leur consommation.
Au cours du siècle dernier, Marley® a travaillé à l'amélioration des processus et de la technologie pour limiter l'utilisation des ressources naturelles. Plus récemment, notre équipe a contribué à développer diverses méthodes pour économiser l'eau sans éliminer les nombreux avantages des tours de refroidissement à évaporation. Vous trouverez ci-dessous quelques ressources, produits et FAQ conçus pour vous aider à limiter la consommation d'eau dans vos systèmes mécaniques.

Ressources pour la conservation de l'eau dans les tours de refroidissement

Cooling Water Usage White Paper

Un examen de l'efficacité et de la valeur environnementale du refroidissement par évaporation

Cooling tower water savings white paper

Comment économiser l'eau dans les tours de refroidissement par évaporation (Livre blanc)

Water Calculator

Calculateur de consommation d'eau pour tour de refroidissement

CoolSpec cooling tower tool

Outil de configuration de produit pour tour de refroidissement CoolSpec

Produits conçus pour réduire la consommation d’eau :

Fluid Cooler Internal Parts

Refroidisseur de fluide DT

Marley NCWD 1
Tour de refroidissement NCWD
Marley cooling tower water filter

Filtre WaterGard™

Recold OlympusV Adiabatic Cooling Tower Banner 1
Refroidissement adiabatique OlympusV™

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Les tours de refroidissement par évaporation gaspillent-elles beaucoup d’eau ?
Comme détaillé dans Magazine Power« Le but d’une tour de refroidissement est de conserver l’eau. Elle remplit son rôle en rejetant la chaleur dans l’atmosphère par transfert de chaleur par convection et évaporation. » La seule eau « perdue » est l’eau pure qui s’évapore ; l’eau refroidie restante est finalement évacuée, ou drainée, et renvoyée dans le système d’eau.

Plus la charge thermique et/ou la température ambiante sont faibles, moins l'évaporation est importante. Plus les cycles de concentration (COC) du système sont élevés, plus la purge est faible. Pour en savoir plus sur la limitation de l'évaporation et/ou de la purge, consultez notre livre blanc, «Comment conserver l'eau dans les tours de refroidissement par évaporation.”

La consommation d’eau varie considérablement en fonction du style de tour, de l’application et des conditions de l’eau entrant dans le système.

Les tours refroidies par eau consomment-elles plus d’eau que les tours refroidies par air ?
Tours refroidies par eau à haut rendement, comme la Tour de refroidissement Marley NC® Everest®Les systèmes refroidis par air consomment beaucoup moins d’énergie sur site que les systèmes refroidis par air, mais les opérateurs de systèmes refroidis par eau peuvent constater des coûts et une consommation d’eau plus élevés sur leur site. Cependant, comme indiqué dans le journal ASHRAE, « la réalité cachée est que les systèmes refroidis par air ou alternatifs consomment plus d’énergie sur site [ET] utilisent beaucoup plus d’eau sur le site de production d’électricité… »

Pour en savoir plus, téléchargez l'article ASHRAE, «Un examen de l’efficacité et de la valeur environnementale du refroidissement par évaporation.« Cet article montre la quantité d’eau utilisée hors site lorsque vous utilisez une technologie moins économe en énergie pour votre système mécanique.

Une autre option d'économie d'eau qui devient de plus en plus populaire pour une variété d'applications est un système de refroidissement adiabatique. Série adiabatique Marley® OlympusV™ équilibre les avantages d'économie d'eau d'un système de rejet de chaleur refroidi par air avec l'efficacité énergétique d'une solution refroidie par eau pour fournir un refroidissement flexible aux opérateurs et aux ingénieurs.

Puis-je conserver l’eau dans mon système mécanique existant ?
Dans la plupart des cas, oui ! Pour commencer, les opérateurs doivent effectuer toute la maintenance nécessaire sur leur tour de refroidissement et s'assurer que tous ses composants fonctionnent correctement et qu'une technologie de pointe est utilisée. Un traitement de l'eau ou un système de filtration de l'eau, comme Marley WaterGard™, peut également aider à augmenter les cycles de concentration (COC) en limitant l'entrée de sels et de minéraux dans la tour et en réduisant la purge nécessaire.
Comment puis-je savoir quelle quantité d’eau j’utilise ou utiliserai ?
Si vous connaissez les conditions exactes de votre solution de refroidissement spécifiée/installée, vous pouvez les saisir dans notre Calculateur d'eauCet outil peut également vous aider à identifier comment des modifications conditionnelles spécifiques pourraient vous aider à limiter votre consommation d’eau.

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer les conditions de votre projet ou de votre bâtiment, un représentant Marley à proximité peut vous aider à recueillir les bonnes informations et à trouver la meilleure solution pour vos efforts de conservation de l'eau.

Est-ce que modifier mon débit de circulation peut réduire ma consommation d’eau ?

En bref, non. Le taux d'évaporation suit de près la charge thermique, que le débit d'eau soit élevé ou faible. Le rapport liquide/gaz, également appelé L/G (et défini comme le débit massique d'eau divisé par le débit massique d'air) a un faible impact sur l'évaporation. Si la quantité d'eau est inférieure à la quantité d'air (un faible rapport L/G), une plus grande évaporation peut se produire et vice versa. Cependant, la configuration du produit et les conditions thermiques cibles dictent le débit d'air requis. Si économiser l’eau est important, consultez un représentant SPX/Marley pour comprendre les options disponibles.

Le taux d’évaporation change-t-il en fonction de l’emplacement ?

Oui, le taux d’évaporation est directement affecté par les conditions ambiantes. L’atmosphère des climats chauds et secs présente une humidité relative très faible. Cet air peut naturellement accepter plus de vapeur d’eau, ce qui augmente le taux d’évaporation. À l’inverse, un produit de même configuration installé dans un environnement plus humide présentera un taux d’évaporation plus faible. L’autre facteur principal est l’altitude. Lorsque la pression barométrique diminue à des altitudes plus élevées, le taux d’évaporation augmente. Pour plus d'informations concernant votre application spécifique, veuillez contacter un représentant SPX/Marley.

Quelle est la consommation d’eau typique d’un produit à évaporation ?

Il n’existe pas de règles universelles applicables à toutes les applications et zones climatiques. Les facteurs déterminants sont la charge thermique, le climat et le profil de charge tout au long de l’année. Il n’est pas exact de supposer que l’évaporation journalière de conception est constante toute l’année. Le taux d’évaporation diminue pendant les périodes les plus fraîches de l’année et lorsque la charge diminue, ce qui est courant dans les systèmes CVC. Les produits à évaporation sont économes en énergie et respectueux de l’environnement. Sans l’utilisation de l’évaporation, des modes de refroidissement moins économes en énergie seraient utilisés, ce qui entraînerait une plus grande consommation d’eau dans la centrale électrique. Si économiser l’eau est important, consultez un représentant SPX/Marley pour comprendre les options disponibles.

VOUS SOUHAITEZ ÉCONOMISER L'EAU MAINTENANT ?

Communiquez avec l'un de nos experts en refroidissement en remplissant le formulaire ci-dessous !

fr_FR