2019 年 4 月,我们报道了由 NET Power, LLC,一家位于北卡罗来纳州达勒姆的能源集团. 这座 50 MW 发电厂采用 Marley NC® 冷却塔于2018年5月首次点火,成为全球首座大型超临界二氧化碳发电厂,验证了阿拉姆-费特维特循环。目前,该冷却塔已投入运营,并处于测试阶段。
该电厂的目标是在2023年在全球范围内部署300MW e级商业规模发电厂,其发电过程(称为阿拉姆-费特维特循环)已显示出备受欢迎的积极成果,可高效生产低成本电力,同时捕获可用于管道的二氧化碳、液态水以及工业级氮气和氩气,所有这些都实现零空气排放,不会产生氮氧化物污染。
宝贵自然资源的再利用和回收
天然气的使用效果令人羡慕,而风能和太阳能发电仍在努力实现这一目标,这为电力行业带来了额外的好处。捕获自然元素,而不是将其作为温室气体排放,使未来更清洁、可持续、经济实惠的电力成为可能,即围绕将天然副产品再利用和回收为宝贵工业资源的新经济的出现。
工业上有用且有价值的二氧化碳不会排放温室气体,而是被捕获并与其他工业气体副产品(氩气和氮气)一起出售。然后这些气体可以清洁地推动降低成本、碳封存的提高石油采收率、酸性气体净化、混凝土和塑料生产以及氧气生产。
二氧化碳再利用和循环利用的其他途径也正在出现。一个值得注意的项目是由 碳水化合物修复该公司致力于将捕获的二氧化碳与水混合,然后将其注入地下深处,二氧化碳与玄武岩发生化学结合,在几年内(而不是几百年)形成新的岩石。该项目有望使这种安全、经济高效且对环境无害的降低大气中二氧化碳含量的方法有朝一日能够在全球范围内应用。
碳捕获引领可持续未来之路
通过新工艺的双赢组合,可以产生廉价的电力,捕获副产品排放,转售有工业价值的资源,并注入捕获的二氧化碳以形成新的岩石,电力行业可能正站在我们所有人多方面的可持续未来的门槛上——还有更多的可能性,比如降低发电厂的建设成本,延长发电厂的寿命,零温室气体排放,以及重新使用/回收宝贵的自然资源。