当水流暂时停止时(例如发生火灾),一些含有可燃材料和干燥区域的冷却塔可能会面临风险。一些组织通过考虑使用 FM APPROVED 冷却塔来预防损失,以尽可能减少结构损坏和业务中断。

考虑使用 FM 批准的冷却塔来降低风险
冷却塔可能包含各种可燃材料,包括聚氯乙烯 (PVC) 填料、玻璃纤维增强聚酯 (FRP) 外壳、风扇烟囱、风扇甲板、风扇叶片、丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 和聚丙烯喷嘴,以及木材和玻璃纤维结构部件。运行中的冷却塔还可能包含干燥区域,当在涉及电气工作或焊接的维护或维修期间暂时停止水流时,这些区域可能会着火。此外,冷却塔的火灾损害可能会蔓延到塔的相邻单元以及附近的建筑物或设备。
为了避免这些风险,请考虑选择 FM APPROVED 冷却塔。FM Approvals 是一家全国公认的测试实验室,也是国际领导者,专门从事财产损失预防产品和服务的测试和认证。该公司是 FM Global 的一个业务部门,FM Global 是一家全球商业和工业财产保险公司,专门为三分之一的财富 1000 强公司提供损失预防工程服务。
获得 FM APPROVED 标志的产品符合 FM Approvals 严格的质量、技术完整性和性能损失预防标准。除了冷却塔,FM Approvals 还测试检测、火灾报警和信号设备;管道、管道和管道绝缘;以及燃烧控制设备等许多其他类别。
FM APPROVED 冷却塔在世界各地的项目中越来越常见或必不可少。例如,美国几所主要大学的冷却塔规范要求“冷却塔必须通过 FM APPROVED”并且“不接受带喷水系统的冷却塔”作为替代方案。此外,设施所有者的保险公司可能会推荐使用 FM APPROVED 冷却塔以减少潜在的财产损失。
FM APPROVED 冷却塔认证流程
要获得 FM 批准,冷却塔必须满足《冷却塔批准标准》等级编号 4930 中列出的要求,该标准是一项综合标准,最新更新于 2016 年,涵盖所有类型的塔设计,包括单室、多室和屋顶安装塔。
作为其批准流程的一部分,FM Approvals 会执行全尺寸产品防火测试。这涉及以规定的方式燃烧一两个完整的冷却塔单元,并由 FM Approvals 代表见证。要通过燃烧测试,冷却塔必须能够在火灾后以降低的设计容量运行。要求因寻求单单元或多单元批准而异。此外,火势不得蔓延到单元内或单元外。冷却塔制造商可以提交任何材料组合进行测试以评估性能。除了防火测试外,FM 批准流程还包括供应商和制造商审核、循环风压和导弹测试,以及结构计算、地震计算和材料配方的审查。
例如,SPX冷却技术公司(SPX Cooling Technologies, Inc.)是一家全球领先的冷却塔和专用热交换器制造商,与FM认证有着良好的合作关系。20世纪70年代,Marley公司(现为SPX冷却技术公司)与FM认证公司接洽,制定了一项基于耐火性能的产品差异化测试方案。40多年后,SPX的Marley品牌冷却塔继续提供多个获得FM认证的冷却塔设计系列,包括工厂组装的产品,例如Marley® NC、Marley NC Everestä、Marley MD 和 Marley AV 冷却塔以及 Marley MH 流体冷却器。
值得注意的是,FM 认证仅适用于整个冷却塔组件。单个组件(例如传热填充介质)如果安装在未获得 FM 认证的冷却塔中,则不能标记为“FM 认证”或被认为具有改进的防火安全性。未获得 FM 认证的冷却塔不能仅通过添加来自 FM 认证型号的填充材料而被视为 FM 认证。此外,FM 认证塔的替换组件必须来自具有当前 FM 认证状态的原始设备供应商,冷却塔才能继续获得 FM 认证。

FM 认证的好处
产品上的 FM APPROVED 标志意味着高可靠性,因为制造商必须满足增强的设备设计标准和危险暴露测试。严格的 FM 认证标准表明这些塔的质量,这使它们有别于市场上其他未获得 FM APPROVED 的产品。
FM 认证可确保在发生火灾时,冷却塔系统将继续以较低的设计容量运行,从而允许关键业务运营在恢复期间继续进行。FM APPROVED 屋顶塔必须证明它们可以防止燃烧碎片落到屋顶表面。
此外,FM APPROVED 冷却塔不需要安装自动喷水灭火系统。安装和维护外部喷水灭火系统对业主来说成本高昂。在极少数情况下发生火灾时,预计自动喷水灭火系统将按设计运行,火势不会蔓延到相邻单元。在 FM APPROVED 冷却塔中,火势被控制在起火单元内,从而使其余冷却塔单元继续运行。这在医院、区域冷却应用、数据中心和发电厂等不能冒意外停机风险的关键应用中尤其重要。通过选择 FM APPROVED 冷却塔,业主可以避免与外部喷水灭火系统相关的成本和维护,同时减少发生火灾时昂贵的业务中断。
对于不想安装二级喷水灭火系统的设施所有者、担心火灾和自然灾害造成损害的所有者以及不能容忍运营中断的所有者来说,FM APROVED 冷却塔是合理的考虑因素。

FM 批准的冷却塔选项
SPX 冷却技术公司提供 Marley® 数控® 系列冷却塔,包括市场上唯一获得 FM APPROVED 认证的单室横流冷却塔。大容量工厂组装的冷却塔(如 NC Everest™ 塔)为现场安装的冷却塔提供了可行的替代方案。该塔已获得 FM APPROVED 认证,无需防火系统即可使用。
FM APPROVED 冷却塔可以降低火灾和自然灾害造成的财产损失风险,并可能缩短建造时间,因为可能不需要安装喷水灭火系统。这使得在为舒适性和工艺冷却等广泛关键应用选择冷却塔时,使用 FM APPROVED 冷却塔成为一项重要考虑因素。