水資源
蒸發冷卻水塔、閉路流體冷卻器和蒸發冷凝器利用系統內少量再循環水的蒸發來去除熱量。一個很好的例子是,當空氣吹過潮濕的皮膚時,您會感受到涼爽的效果。從皮膚蒸發的水會帶走身體的部分熱量,因此您會感覺涼爽。同樣的過程允許蒸發冷卻設備冷卻到環境乾燥空氣溫度以下,並且只要有水,這就是一個長期的可再生過程。
蒸發冷卻節省能源
與蒸發冷卻相反,風冷設備透過將空氣吹過盤管表面來冷卻流經盤管(帶翅片)的流體。加州能源委員會將 HVAC 應用中專用的風冷設備限制為 300 噸。具有蒸發冷卻功能的水冷式冷水機組的要求高於該限制,每次安裝最多可提供 100 噸乾冷卻,通常用於特殊用途。例如,在 900 噸系統上,需要蒸發 800 噸,允許乾燥 100 噸。節能效果顯著,取決於當地天氣,但通常比風冷設備節能 5 比 1 以上。如果水資源不是問題,蒸發冷卻始終是成本最低、能源效率最高的解決方案。
冷卻水塔節水
冷卻水塔最初的使用是為了避免一次性使用湖泊和河流的水,而是使用再循環閉環系統來冷卻溫水,然後再將其返回過程中。透過使用節約了大量的水 冷卻水塔.
乾式和混合式系統的節水
在無法獲得或限制大量水的情況下,可以採用風冷或蒸發和風冷設備的混合組合來減少或消除水消耗。混合蒸發冷卻設備採用濕式和乾式組件的組合,可在高熱負荷條件下實現最大冷卻效率,並在降低負載時實現最大節水——兩全其美。
蒸發冷卻淨化空氣
蒸發冷卻是一種環保過程,使用自然補充的水來增強冷卻。事實上,蒸發冷卻在清潔或洗滌流經塔的空氣方面的效率高達 95% 以上。
下載次數:
英國雜誌 ACR News 發表了我們的問答文章,調查工程師和設計專家,解釋了冷卻水塔如何為成功的 LEED 專案和其他永續發展舉措做出貢獻。