Seleziona una pagina

Videoteca SPX Cooling Tech

  • Ripristina
102 video attualmente in selezione:

Marley Minutes – Perché OlympusMAX

Nuovi Prodotti

Scopri come OlympusMAX aiuta i data center a bilanciare i vincoli di acqua, energia e spazio grazie a una tecnologia di raffreddamento a secco scalabile, un'affidabilità comprovata per applicazioni mission-critical e la flessibilità di aggiungere capacità adiabatica in base all'evoluzione delle esigenze.

Marley Minutes – Perché OlympusV

Nuovi Prodotti

Scopri i principali vantaggi del raffreddamento adiabatico e come aiuta gli impianti a bilanciare il consumo idrico, l'efficienza energetica e le prestazioni del sistema.

Marley Minuti – Raffreddamento adiabatico a tampone vs. a spruzzo

Nuovi Prodotti

Scopri in dettaglio una delle decisioni più importanti nella dissipazione del calore adiabatico: la scelta tra le tecnologie di raffreddamento a spruzzo e a pannelli. 

Vi presentiamo OlympusMAX™: il massimo delle prestazioni per i sistemi di raffreddamento a liquido.

Nuovi Prodotti

Il Marley® Il sistema di raffreddamento a fluido OlympusMAX™ è progettato per la dissipazione del calore in applicazioni critiche. Il design innovativo consente l'installazione sul campo di un sistema di pre-raffreddamento adiabatico a ricircolo, offrendo maggiore flessibilità in termini di capacità di raffreddamento.

Adiabatic-Cooler-Video

Presentazione dell'OlympusV® Sistema adiabatico

Nuovi Prodotti

Il Marley® e Riconciliare® La serie Adiabatic bilancia i vantaggi in termini di risparmio idrico di un sistema di smaltimento del calore raffreddato ad aria con l'efficienza energetica di una soluzione raffreddata ad acqua.

Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video

Filtro per torre di raffreddamento Marley WaterGard

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

WaterGard blocca e respinge fisicamente i minerali comunemente presenti nei corsi d'acqua municipali, riducendo il contenuto minerale dell'acqua di reintegro e consentendo un COC operativo più elevato, con conseguente riduzione dei requisiti di volume sia per lo scarico che per l'acqua di alimentazione.

SPX Cooling Towers Natural From The Inside Out

Raffreddamento SPX: naturale dall'interno

Informativo

Noi di SPX Cooling lavoriamo ogni giorno per progettare un modo migliore per proteggere gli altri e il nostro pianeta con soluzioni di raffreddamento evaporativo efficienti e affidabili che sfruttano i processi naturali.

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

Una scuola lungimirante installa i raffreddatori di fluido LW

Casi studio Installazione della torre di raffreddamento

Per ridurre il calore dei fluidi di processo, la scuola avrebbe bisogno di due unità LW. Le unità sono state issate in posizione utilizzando una gru che ha raggiunto più di 200 piedi di altezza per installare i raffreddatori di fluido su una piattaforma appena creata sul tetto della scuola.

SPX Corporation Overview

Panoramica della SPX Corporation

Informativo

SPX Technologies (NYSE: SPXC) è, insieme alle sue filiali, un fornitore globale diversificato di apparecchiature infrastrutturali con piattaforme di crescita scalabili nei settori del riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC), rilevamento e misurazione.

Selezioni da un secolo di Marley

Informativo

Una breve storia del marchio Marley e dei prodotti Marley attraverso i nostri 100 anni di storia.

Cooling Tower Basin Filter

Installazione del filtro per bacino MarleyGard per torri NC8400

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Come Nuovi Prodotti

Il filtro per bacinella MarleyGard consente di risparmiare tempo e denaro semplificando la pulizia della vasca dell'acqua calda di una torre di raffreddamento e proteggendo i componenti della torre stessa.

Presentazione di CoolSpec® Selettore di prodotti per torri di raffreddamento

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

CoolSpec® Selection Software è un nuovo strumento intuitivo che confronta e seleziona Marley® e Riconciliare® prodotti di raffreddamento evaporativo di marca.

Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process

Torri di raffreddamento evaporative nel processo del Data Center

Casi studio Informativo

L'enorme potenza di calcolo dei data center genera calore, rendendo il raffreddamento efficiente un requisito fondamentale del sistema edilizio. Le torri di raffreddamento evaporative sono parte integrante di molti sistemi di raffreddamento dei data center.

Cooling Tower Basin Filter

Installazione del filtro per bacino MarleyGard per torri NC8300

Manutenzione della torre di raffreddamento Parti della torre di raffreddamento Nuovi Prodotti

Il filtro per bacinella MarleyGard consente di risparmiare tempo e denaro semplificando la pulizia della vasca dell'acqua calda di una torre di raffreddamento e proteggendo i componenti della torre stessa.

Marley® Teaser della torre di raffreddamento modulare

Nuovi Prodotti

Gli innovativi concetti di costruzione modulare delle torri di raffreddamento di SPX Cooling Technologies supportano iniziative di sicurezza, programmi ridotti, meno personale che lavora in loco e altro ancora.

Introducing The Marley MH Element™ Fluid Cooler

Presentazione del raffreddatore di fluidi Marley MH Element™

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

La popolare linea di raffreddatori a fluido Marley MH si è ampliata per includere modelli aggiuntivi. Il raffreddatore di fluido Marley MH Element™ con l'aggiunta di serpentine in rame offre la massima efficienza in termini di ingombro.

Introducing SGS Industrial Evaporative Condenser

Presentazione del condensatore evaporativo industriale SGS

Nuovi Prodotti Panoramica dei prodotti

Rispondendo alla vostra esigenza di un condensatore evaporativo industriale di qualità, potete contare sul nuovo condensatore evaporativo industriale SGS progettato con precisione e prodotto con cura.

Marley NC Everest® Installation – Adan Hospital

Installazione della torre di raffreddamento Marley NC Everest – Ospedale Adan

Installazione della torre di raffreddamento

Uno dei più grandi ospedali del Kuwait ha progettato il suo sistema di raffreddamento con 6 celle della torre di raffreddamento Marley NC Everest. Con una capacità di raffreddamento maggiore fino a 50%, le celle a torre offrono un maggiore risparmio energetico, meno componenti e minori costi di manutenzione!

How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 13: Fan Cylinder

Come installare un Marley® NC® Torre di raffreddamento Episodio 13: Cilindro della ventola

Installazione della torre di raffreddamento Come

Marley® I cilindri delle ventole sono componenti essenziali per proteggere le pale delle ventole, ridurre al minimo il rumore e le vibrazioni e favorire prestazioni ottimali in tutte le applicazioni delle torri di raffreddamento.

Pagina 1 di 5

it_IT