概述
多年的运行会导致冷却塔填料表面积聚异物,也称为“填料结垢”。结垢会降低冷却塔的冷却效率,因为沉积物会干扰空气和/或水流过填料。严重的物质积聚还会损害冷却塔的结构完整性。
解决方案是 - 监测填充介质随时间变化的重量以跟踪污垢,寻找减少污垢的机会,并转换数据以帮助客户就未来资本支出(填充更换)的预算做出决策。
SPX服务
两种级别的服务:
1级 – 一次性现场测试/分析。
2级 – 长期灌装测试“方案”,客户将在现场设置称重架,用于长期跟踪灌装状态。性能曲线将展示特定灌装类型的实际重量与预测重量。
协助客户找到污染源。
传达任何风险,例如结构部件重量过大和压力过大。
确定填充生命周期和更换时间表以用于预算目的。
SPX 优势
正式测试程序——我们拥有多年现场测试的经验,知道如何以及何时进行测试(例如,称重必须在 24 小时内完成,否则结果无法使用)。
我们拥有专有的称重架设计,可用于客户现场或可靠的实验室填充样品测试。
我们的研发能力使我们能够进行中试规模的研究,以制定与您的现场测量结果进行比较的标准。
作为冷却塔设计师,我们了解过重的重量对塔结构安全的影响。
底线:任何人都可以称量填充包装。真正的价值在于从性能和生命周期的角度对结果的解读。我们的服务可以帮助客户制定填充更换的长期预算。与材料测试一样,我们为客户提供用于预算决策的数据。目前,客户只能基于目视检查做出决策。
整体解决方案
我们提供全套技术服务,确保您的运营高效、优化且合规。我们的技术人员和方法均符合 CTI 和 ASME 准则;无论采用何种工艺或程序,我们的员工都致力于提供最高标准的质量和准确性。
最终,SPX 冷却技术公司提供的是超过百年的冷却塔经验所带来的安心。我们设计、研发、制造并服务于世界一流的冷却塔品牌,因此我们理所当然地对这些品牌有着更深的理解,从内到外。
当您需要冷却塔的咨询技术服务时 - 无论是诊断或升级单个单元还是整个系统 - 您只需记住一个名字:SPX。