Sélectionner une page

Bibliothèque vidéo SPX Cooling Tech

  • Réinitialiser
5 vidéos dans la sélection actuelle :

Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers

Une école avant-gardiste installe des refroidisseurs de fluide LW

Études de cas Installation de la tour de refroidissement

Pour réduire la chaleur de leurs fluides de traitement, l'école aurait besoin de deux unités LW. Les unités ont été mises en place à l'aide d'une grue qui a atteint plus de 200 pieds dans les airs pour installer les refroidisseurs de fluide sur une plate-forme nouvellement créée au sommet du toit de l'école.

Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process

Tours de refroidissement par évaporation dans le processus du centre de données

Études de cas Informatif

La puissance de calcul massive des centres de données génère de la chaleur, ce qui fait d’un refroidissement efficace une exigence clé du système du bâtiment. Les tours de refroidissement par évaporation font partie intégrante de nombreux systèmes de refroidissement de centres de données.

Didcot B Power Station Cooling Tower Repair

Réparation de la tour de refroidissement de la centrale électrique Didcot B

Études de cas Installation de la tour de refroidissement

Suivez notre vidéo en accéléré pendant que SPX répare les cellules de la tour de refroidissement de la centrale électrique de Didcot B selon leur conception originale à la suite d'un malheureux incendie qui a gravement endommagé plus de trois cellules.

301L vs 304 Stainless Steel

Acier inoxydable 301L ou acier inoxydable 304

Études de cas

Le type d'acier utilisé dans la construction de votre tour de refroidissement fait une différence. Dans cette vidéo, nous allons discuter des avantages de l'utilisation de l'acier inoxydable 301L dans votre tour de refroidissement Marley.

Marley® M Series Geareducer® Installation

Marly® Réducteur à engrenages série M® Installation

Études de cas Entretien de la tour de refroidissement Pièces de tour de refroidissement

Lorsque les boîtes de vitesses de ce client ont commencé à subir des vibrations et des dommages aux engrenages, ils ont fait appel à Marley pour obtenir des renforts. Regardez avec quelle facilité les anciennes boîtes de vitesses ont été remplacées par des entraînements à engrenages Marley dans cette vidéo.

page 1 sur 1

fr_FR