堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术有限公司是一家在冷却塔和其他专用热交换器设计和制造领域提供全系列、全方位服务的行业领导者,该公司宣布 Marley® NC珠穆朗玛峰® 冷却塔被评为 2019 环境领袖 年度产品。

该年度奖项计划已举办了七年,旨在表彰环境和能源领域最具创新性和最成功的商业和工业产品和项目。每年都有独立的行业专家小组对参赛作品进行评审。获奖者是根据项目的成功和能力以及对行业的积极影响来选出的。获奖者将在
环境领袖与能源经理会议 2019 年 5 月 14 日,在万豪丹佛科技中心。

评委表示:“HVAC 装置 [NC Everest 冷却塔] 凭借其高效的冷却机制和工作结构,有能力彻底改变行业。[这是] 冷却塔设计和开发的一次突破。”

Marley NC Everest 冷却塔经冷却技术研究所 (CTI) 认证,是一种横流蒸发冷却系统,与其他单体、工厂组装的冷却塔相比,其冷却能力提高了 50%。

除了无与伦比的冷却能力外,NC Everest 还可减少高达 35% 的风扇功率,从而实现更高的节能效果。其独特的模块化设计可最大程度地减少管道和电气连接,并且可在建造现场安装的冷却塔所需时间的一小部分内完成项目,从而大幅节省安装成本和能源使用。

配备创新的 MarKey® 除水器,NC Everest 实现了低漂移率,循环水流量低至 0.0005%,因此从塔中逸出的水更少。它还采用了高效的 PVC 传热填充介质和一体式百叶窗,以实现最大限度的蓄水。

由于安静运行变得越来越重要,NC Everest 冷却塔的声级由第三方 CTI 授权测试代理和认证声学工程师根据 CTI ATC-128 测试代码进行独立验证。SPX Cooling Technologies 的 Marley 品牌是唯一经过这种严格的独立声音测试的工厂组装冷却塔。

商业部门媒体总裁 Paul Nastu 表示:“我们很高兴宣布 2019 年 EL & EMT 大奖的获奖者,并庆祝获奖者取得的重大可持续性和能源管理产品或项目成果。”“每年,我们都对大胆的供应商在产品开发方面取得的技术飞跃以及商业和工业公司为减少环境影响和能源使用而开展的项目感到惊讶。今年的产品和项目无疑提高了标准。”

如需了解更多信息,请访问
www.spxcooling.com.

zh_CN