您确信冷却塔风扇性能测量结果准确吗?最可靠的测试是在受控条件下使用精密仪器在实验室测试单元中进行的。现场进行的气流测试可能受到多种因素的影响,包括空气速度读数的数量和位置、安装特有的入口/出口障碍物以及由于测试仪器位置而导致的静压变化。
实验室测试设施使用数据采集系统来监控整个气流路径中的仪器,提供准确、稳定、无偏差且可重复的数据。ANSI/AMCA 标准 210-16/ASHRAE 标准 51-16 为风扇建立了统一的实验室测试方法,是 AMCA 认证额定值计划.
如果需要进行现场测试,热性能是冷却塔风扇性能的更好指标,而不是空气流量。热性能测试测量热平衡并确定所有冷却塔组件是否按设计运行。用于热性能测试的方法在现场测量气流静压和空气速度时不太容易产生偏差。
请记住,冷却塔中使用的风扇性能不受监管。应仔细检查已发布的风扇数据,以确认用于支持数据的测试是可靠且可重复的。