冷却塔可用的电力传输技术有多种,每种技术都有优点和缺点。
齿轮传动 在所有冷却塔功率等级中都普遍使用,效率高(接近 96%),初始成本适中,使用寿命低。由于齿轮受厚铸壳保护,齿轮传动非常适合冷却塔内的高温和高湿条件。
皮带传动 提供轴与轴之间平稳的动力传输。该技术是一种经济的动力传输方法,初始成本较低,但日常维护和皮带更换会增加运营成本。从 95% 效率开始,皮带传动可能会随着皮带的拉伸和磨损而降至 90 秒以下甚至更低。
直接驱动 选项通常使用永磁电机,可以降低维护和终身运行成本,但通常初始成本会高得多。直接驱动效率与齿轮传动相比更具优势;并且无需更换机油和校准问题。
这 电子换向 发动机 (ECM) 是一种相对较新的技术,它将电机、速度控制器和风扇整合在一个封装中,无需外部变频驱动器。由于 ECM 使用密封轴承,因此无需日常维护。目前,该技术在冷却塔中的使用仅限于小马力和小功率应用以及小直径风扇。
在选择冷却塔电力传输技术时,必须权衡能源效率、维护方便性、可靠性和使用寿命等因素与初始投资、安装成本、操作复杂性和环境影响。您最常选择哪种电力传输技术?