蒸发冷却:有目的地利用水

利用冷却塔技术支持节水工作。

水是地球上最宝贵的资源之一,需要有效管理。 我们社会中许多重要的过程都需要消耗大量的水,其中包括蒸发冷却。但是,通过密切关注用水量并采用节水工具和方法,冷却塔操作员可以高效利用水资源,从而减少必要的能源消耗和二氧化碳排放,同时限制其总用水量,甚至可以通过降低用水量获得积分/返利。
在过去的一个世纪里,马利® 一直致力于改进流程和技术,以限制自然资源的使用近期,我们的团队协助开发了多种节水方法,同时又不影响蒸发式冷却塔的诸多优势。以下是一些资源、产品和常见问题解答,旨在帮助您限制机械系统的用水量。

冷却塔节水资源

Cooling Water Usage White Paper

蒸发冷却效率和环境价值的回顾

Cooling tower water savings white paper

如何节约蒸发式冷却塔的用水(白皮书)

Water Calculator

冷却塔用水量计算器

CoolSpec cooling tower tool

CoolSpec 冷却塔产品配置工具

旨在降低用水量的产品:

Fluid Cooler Internal Parts

DT 流体冷却器

Marley NCWD 1
NCWD冷却塔
Marley cooling tower water filter

WaterGard™ 过滤器

Recold OlympusV Adiabatic Cooling Tower Banner 1
奥林巴斯V® 绝热冷却

常见问题

蒸发式冷却塔会浪费大量水吗?
详见 力量杂志,“冷却塔的目的是节约用水。它通过对流和蒸发传热将热量释放到大气中,从而实现其目的。” 唯一“损失”的水是蒸发的纯净水;剩余的冷却水最终被排空或排出,并送回水系统。

热负荷和/或环境温度越低,蒸发量越少。系统浓缩倍数 (COC) 越高,排污量越低。有关限制蒸发和/或排污的更多信息,请参阅我们的白皮书“如何节约蒸发冷却塔的用水”

用水量将根据塔的类型、应用和进入系统的水的条件而有很大差异。

水冷塔比风冷塔用水量大吗?
高效水冷塔,例如 北卡罗来纳州马利® 珠穆朗玛峰® 冷却塔,其现场能耗远低于风冷解决方案,但水冷解决方案的运营商可能会发现其所在地的水成本和用水量更高。然而,正如《ASHRAE期刊》所述,“隐藏的现实是,风冷或替代系统在现场消耗更多能源,[并且]在发电厂耗水量也大幅增加……”

要了解更多信息,请下载 ASHRAE 文章“蒸发冷却的效率和环境价值的回顾。“本文显示了当您的机械系统采用能源效率较低的技术时,场外会消耗多少水。

另一种在各种应用中越来越流行的节水方案是绝热冷却系统。 马利® 奥林巴斯V® 绝热级数 平衡风冷散热系统的节水优势与水冷解决方案的能源效率,为操作员和工程师提供灵活的冷却。

我可以在现有的机械系统中节约用水吗?
大多数情况下是的!首先,操作员应根据需要对冷却塔进行所有维护,并确保所有组件正常运行,并采用最新技术。水处理或水过滤系统,例如 马利 WaterGard™,还可以通过限制盐和矿物质进入塔并减少必要的排污来帮助提高浓缩循环(COC)。
我如何知道我正在使用或将要使用多少水?
如果您知道指定/安装的冷却解决方案的具体条件,您可以将其输入到我们的 水计算器。此工具还可以帮助您确定特定的条件改变如何帮助您限制用水量。

如果您需要帮助确定项目或建筑的条件, 附近的 Marley 代表 可以帮助您收集正确的信息并找到节约用水的最佳解决方案。

改变循环流量可以减少用水量吗?

简而言之,不会。无论水流量高低,蒸发率都与热负荷密切相关。液气比,也称为L/G(定义为水的质量流量除以空气的质量流量),对蒸发的影响很小。如果水量少于空气量(L/G比低),则蒸发量会更大,反之亦然。但是,产品配置和目标热工况决定了所需的气流量。 如果节约用水很重要,请咨询 SPX/Marley 代表以了解可用的选项。

蒸发率会根据位置而变化吗?

是的,蒸发率直接受环境条件影响。温暖干燥气候下的大气相对湿度非常低。这种空气自然可以吸收更多水蒸气,从而提高蒸发率。相反,相同配置的产品安装在更潮湿的环境中,蒸发率会降低。另一个主要因素是海拔。随着海拔升高,气压降低,蒸发率会升高。 有关您的特定应用的更多信息,请联系 SPX/Marley 代表。

蒸发产品的典型用水量是多少?

没有适用于所有应用和气候区域的通用规则。驱动因素包括全年的热负荷、气候和负荷曲线。假设设计日蒸发量全年恒定是不准确的。在一年中较冷的时期以及负荷降低时,蒸发率会降低,这在暖通空调系统中很常见。蒸发产品节能环保。如果不使用蒸发技术,人们会采用能源效率较低的冷却方式,从而导致发电厂用水量增加。 如果节约用水很重要,请咨询 SPX/Marley 代表以了解可用的选项。

现在有兴趣节约用水吗?

填写下面的表格,与我们的一位制冷专家联系!

zh_CN