在低于冰点的温度下操作冷却塔时,请遵循以下 5 个原则来避免出现复杂情况:
1. 始终保持热负荷。如果没有热负荷,流经塔的水将在空气湿球温度下达到平衡并结冰。过多的冰会阻碍气流并损坏填料。
2. 将冷却塔的水流量保持在设计最小值或更大值。这可确保水在填料上均匀分布,从而实现可预测的性能。
3. 如果温度降得太低,则将工作水流直接绕过冷水盆。这可以防止低流量区域的水结冰。
4. 虽然可以使用风扇循环或双速电机,但建议使用 VFD 来消除电池间的温度梯度。连续风扇循环会导致风扇关闭的电池温度明显降低,从而增加结冰风险。为每个电池配备 VFD 可防止结冰。
5. 在零度以下的天气中始终监控塔。无论塔的运行自动化程度如何,检查员都必须定期对塔进行物理检查。