蒸发和排污
蒸发式冷却塔使用通过回路循环的水,其中一部分水主要通过两种方式离开该过程:蒸发和排污。
蒸发: 水的一部分转化为蒸汽来散发热量。
排污: 从系统排出的水量,用于管理矿物质浓度和水质。
一般来说,随着散热需求或负荷的增加,用水量也会增加,从而导致蒸发量增加,进而导致排污量增加。环境空气温度和湿度也会影响蒸发的水量。天气因素很难控制,会影响特定地点使用的任何系统。
限制蒸发的方法
根据美国环保署的水资源效率管理指南,“每吨小时的冷却大约会蒸发 1.8 加仑的水。”但是,当使用特定的冷却塔设计和/或羽流消除技术时,这种情况可能会发生巨大变化。
塔楼设计
在设计过程中选择节水冷却塔是节约用水的一种方法。许多制造商提供 闭式冷却塔也称为液体冷却器,用于冷却封闭盘管中的水/乙二醇溶液。许多液体冷却器允许在某些气候条件下进行季节性干运行。液体冷却器提供的较高切换点温度 Marley DT 流体冷却器 允许更长时间的干运行,减少现场用水量,最大限度地降低水处理成本并简化冰冻条件下的操作。流体冷却器可以减少排污过程中的水处理成本和水量。
其他“混合”设计,例如 马利 NCWD 冷却塔,其功能类似于湿式冷却塔,但与传统传热介质平行安装了一个额外的干燥部分。这允许在仅蒸发或湿/干组合模式下运行,以限制水蒸发和羽流。
现场安装冷却塔的羽流减排技术
减少羽流(离开冷却塔的可见蒸汽“云”)可能是出于多种原因的一个重要设计因素,包括美观(高层建筑)以及安全和低能见度(机场、铁路交叉口)。减少羽流还有助于减少水消耗及其相关成本。羽流消除系统,如 专利的 Marley ClearSky® 系统,在塔室中使用一系列 PVC 热交换器模块,在水蒸气离开塔之前将其凝结。在羽流消除模式下运行时,ClearSky 系统可减少用水量高达 20% 或更多。
减少排污的方法
当纯水从塔中蒸发时,会留下循环水中存在的溶解固体(钙、镁、二氧化硅等)。最终,水中矿物质浓度的累积会通过称为“排污”或“放气”的过程降低。排污将矿物质浓度高的水引导至排水管,并用称为“补充”水的淡水代替。这一连续过程有助于保护塔组件免受矿物质沉积的影响,并保持塔的性能。限制排污要求的最佳方法是预处理补充水。这需要水处理系统,例如“用水优化器”。
水处理系统
冷却塔水处理 可以帮助增加系统的安全浓缩循环 (COC),即冷却塔水中总溶解固体 (TDS) 浓度相对于补给水中 TDS 的倍数。通过化学品和过滤处理水可以限制塔内循环的 TDS,并减少排污频率和用水量。
一个 水管理计划 和定期维护对于冷却塔的运行至关重要。知识渊博的水处理专业人员将应用各种化学处理来调整水的化学性质,并使用过滤系统去除源水中的离子、盐和颗粒。
用水优化系统
用水优化器,例如 Marley WaterGard™ 过滤系统 是一种较新的技术,可对补给水进行预处理。它以物理方式阻断市政水流中常见的矿物质(氯化物、碳酸钙、二氧化硅等),从而降低补给水中的矿物质含量,并提高运行 COC。Marley WaterGard 用水优化器可减少用水量高达 59%,并在某些条件下减少废水量高达 88%。
蒸发冷却中的用水量
最近发表的一项研究 这表明,如果同时考虑现场用水和发电厂上游用水,水冷解决方案的总用水量可能比风冷方案少。采用上述节水方法可以帮助减少冷却塔的用水量。
最重要的是,节水方法可以有效地与蒸发冷却解决方案相结合,包括新的和现有的冷却塔。 咨询技术代表.