为了使蒸发冷却塔有效工作,必须使用水。 但用水量会因冷却塔类型、应用场景和入水条件的不同而有很大差异。以下是我们作为冷却塔制造商经常听到的一些常见问题;这些解答或许能帮助您更好地了解新建或现有机械系统的用水情况。
蒸发式冷却塔会浪费大量水吗?
有人说“冷却塔的目的是节约用水。它通过对流和蒸发传热将热量排放到大气中来实现其目的。”(《Power》杂志,2009) 唯一“损失”的水是蒸发的纯净水;剩余的冷却水最终被排空或排出,并送回水系统。
一般来说,热负荷和/或环境温度越低,蒸发量越少。系统的浓缩倍数 (COC) 越高,排污量越低。有关限制蒸发和/或排污的更多信息,请参阅我们的白皮书“如何节约蒸发冷却塔的用水”
水冷塔比风冷塔用水量大吗?
水冷塔,例如 北卡罗来纳州马利® 珠穆朗玛峰® 冷却塔,比现场风冷解决方案的能耗低得多。但是,水冷解决方案的运营商可能会发现其所在地的用水量和成本更高。请记住,正如《ASHRAE期刊》所述,“隐藏的现实是,风冷或替代系统在现场消耗更多能源,[并且]在发电厂耗水量也大幅增加……”(“蒸发冷却的效率和环境价值的回顾。”)
另一种越来越流行的节水方案是绝热冷却系统。例如, 马利® 奥林巴斯V® 绝热级数 平衡风冷散热系统的节水优势与水冷解决方案的能源效率,为各种操作提供灵活的冷却。
我如何知道我正在使用或将要使用多少水?
制造商提供多种工具,可帮助确定冷却塔用水量估算。如果您了解指定/已安装冷却解决方案的状况,可以将其输入 Marley 水计算器。此工具还可以帮助您确定特定的条件改变如何帮助您限制用水量。
如果您需要帮助确定项目或建筑的条件, 附近的 Marley 代表 可以帮助您收集正确的信息并找到节约用水的最佳解决方案。
改变循环流量可以减少用水量吗?
简而言之,不会。无论水流量高低,蒸发率都与热负荷密切相关。液气比(也称为 L/G,定义为水的质量流量除以空气的质量流量)对蒸发的影响很小。如果水量少于空气量(L/G 比低),则蒸发量会更大,反之亦然。产品的配置和目标热工况决定了所需的气流量。像 马利水卫™ 系统在某些情况下可能是更好的选择,它可以在不调整流速的情况下限制现场用水。
蒸发率会根据位置而变化吗?
是的,蒸发会直接受到环境条件的影响。温暖干燥的气候条件下,空气相对湿度非常低。这种大气自然可以吸收更多水蒸气,从而提高蒸发率。相反,在更潮湿的环境中安装相同配置的产品,蒸发率会更低。
另一个主要因素是海拔。海拔越高,气压越低,蒸发率也就越高。
最后,不存在适用于所有应用和气候区域的用水的通用规则。 冷却塔用水量的驱动因素是全年的热负荷、气候和负荷曲线,水质也起着重要作用。
如果节约用水对您和您的机械系统很重要, 了解更多节水选择和/或联系您当地的 Marley 代表。