作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2025 年 2 月 28 日
绝热冷却器在 HVACR 市场中越来越常见。行业内采用多种设计,使用不同的水系统方法,其细节可能对散热设备的性能和维护要求产生重大影响。这篇冷却技术研究所 (CTI) 论文分析了不同方法的一些优缺点 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2021 年 1 月 14 日
随着存储和传输的数字信息量不断增加,美国的数据中心数量也在不断增加。这些数据中心内巨大的计算机能力会产生热量,因此高效冷却成为建筑系统的关键要求。蒸发冷却塔是许多数据中心冷却系统不可或缺的一部分。[…]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 10 月 24 日
下一代工厂组装冷却塔的交付速度比现场安装冷却塔快 60%,安装速度快 80%。工厂组装冷却塔技术的最新发展正在增加支持 HVAC 和工业过程的所谓“成套”冷却塔的应用。尽管现场安装冷却塔一直是发电厂和工业过程的首选,但如今精心设计的模块化产品适合 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2022 年 12 月 28 日
今年是世界知名蒸发式冷却塔品牌 Marley 的百年诞辰。百年之后,Marley® 品牌以及生产和维护知名产品的公司 SPX Cooling Tech 丝毫没有放缓的迹象。凭借新的领导团队、尖端创新和激动人心的项目,该公司将继续推动冷却塔的发展 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2022 年 9 月 16 日
说到冷却系统,最常见的是冷却塔或液体冷却器内部和周围有镀锌或不锈钢部件。但说到闭环冷却塔或液体冷却器,一些制造商会将铜线圈纳入其设备中。这种不太常见的金属(至少对于蒸发冷却而言)可提供较长的使用寿命 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2022 年 7 月 7 日
如果您注意到性能下降、不断遇到问题或频繁维修液体冷却器,那么可能是时候更换您的设备了。但是,现在有这么多选择,选择适合您的散热需求的液体冷却器并非易事。无论您在什么地方冷却 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2022 年 6 月 7 日
并不是每天都能庆祝 100 周年。但在 2022 年 5 月 18 日,SPX Cooling Technologies, Inc. 做到了这一点,在堪萨斯州欧弗兰帕克的万豪酒店举行了一场百年庆典,纪念了 Marley 产品诞生一百周年。百年庆典上挤满了前任和现任 Marley […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2022 年 5 月 5 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies, Inc. 是一家提供全系列、全方位服务的行业领导者,设计和制造蒸发式冷却塔、流体冷却器和相关设备,该公司已将新的专有 Aero-X 盘管技术融入其诱导通风闭路 DT 流体冷却器中。Aero-X 管型可最大限度地提高每排盘管的热容量,这得益于最低的 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 8 月 10 日
2019年4月,我们报道了位于德克萨斯州拉波特的示范天然气发电厂和测试设施的创新工作,该发电厂和测试设施由位于北卡罗来纳州达勒姆的能源集团NET Power, LLC拥有和运营。这座50兆瓦的发电厂采用了北卡罗来纳州马利® 冷却塔,实现世界首台大型超临界碳[...]的首次点火
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 9 月 23 日
新兴的“中产阶级”意味着对空调的需求以及制造空调的人正在急剧增长。过去十年,全球中产阶级的规模几乎翻了一番,预计到 2020 年将达到 32 亿,到 2030 年将达到 49 亿。富裕带来了对更多物质享受的渴望,[…]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 7 月 23 日
您确信冷却塔风扇性能测量准确吗?最可靠的测试是在受控条件下使用精密仪器在实验室测试单元中进行的。现场进行的气流测试可能受到多种因素的影响,包括气流速度读数的数量和位置、安装特有的入口/出口障碍物以及静态 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 5 月 9 日
第三方声音测试对于验证噪音水平至关重要,因为公布的声音数据往往令人困惑,可能会误导产品指定者和最终用户。全球城市和工业发展持续增长,导致噪音控制法规数量不断增加。作为回应,建筑设计师和业主努力成为“优秀的企业公民”[...]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 4 月 2 日
从历史上看,发电厂的碳排放量占到了我们碳排放量的很大一部分。但是,发电厂是否有可能以经济的方式捕获所有碳排放?NET Power 表示可以,而且无需额外成本。该公司捕获和利用燃烧产生的二氧化碳的想法可能会彻底改变 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 3 月 19 日
冷却塔有几种电力传输技术,每种技术都有优点和缺点。齿轮传动在所有冷却塔功率等级中都得到广泛使用,效率高(接近 96%),初始成本适中,终生运行成本低。由于齿轮受厚铸壳保护,因此齿轮传动非常适合 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 2 月 18 日
在低于冰点的温度下操作冷却塔时,请遵循以下 5 条原则以避免出现问题:1. 始终保持热负荷。如果没有热负荷,流经冷却塔的水将在空气湿球温度下达到平衡并结冰。过多的冰会阻碍气流并损坏填料。2. 保持冷却塔的水流量 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 1 月 3 日
在配置整体式冷却塔时,工程师必须从多种不锈钢类型中进行选择。当需要除镀锌钢以外的额外防腐保护时,301L 型不锈钢 (SS)、304 型 SS 甚至 316 型 SS 都可能是塔结构和组件(包括冷水盆)的可选选项。了解不同的材料属性 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 10 月 25 日
许多服务承包商和冷却塔业主在维护和维修方面采取“吱吱作响的轮子”方法。他们只在部件损坏后才更换,或者在部件即将发生故障时才进行维修。服务提供商如何提供更多价值?采取主动的方式来维护冷却塔。诊断维护 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 9 月 24 日
冷却塔与冷却器结合使用,为大型住宅、商业和工业建筑提供舒适冷却,或作为工业过程的直接冷却系统,是许多散热系统的重要组成部分。因此,由于计划外维护问题或外部因素造成的损坏而导致的停机或停运可能会造成高昂的成本。事件 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 8 月 21 日
在这篇博客中,我们讨论了产生噪音的设备如何给社区和企业带来重大挑战,并概述了减少噪音的步骤。当然,减少噪音是冷却塔业主改善社区关系的主要举措之一。成为好邻居的另一种显着方法是什么?羽流减少。在某些 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 8 月 6 日
供暖、通风和空调 (HVAC) 设备的噪音问题对社区和企业来说是一大挑战。政府和行业面临着越来越严格和严格执行的噪音法规。虽然任何地方都存在噪音问题,但有些应用会带来更大的噪音挑战,包括医疗设施、大学、办公楼、酒店和住宅区。对于声音 […]
作者:SPX工程部 | 发布日期:2026年2月5日
堪萨斯州奥弗兰帕克——全球领先的高性能冷却解决方案供应商SPX Cooling Tech, LLC宣布,公司已成功通过冷却技术协会(CTI)静音认证项目的资格测试。该项目于2026年1月19日正式启动。SPX Cooling Tech是首家获得此项认证的制造商,彰显了公司在该领域的长期领先地位[…]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2025 年 6 月 10 日
堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX Cooling Tech, LLC 是蒸发冷却塔、液体冷却器等设计和制造领域的行业领导者,现提供 Marley® 奥林巴斯V® 更高容量型号的绝热流体冷却器旨在为更多商用暖通空调、工业过程和数据操作员和工程师提供灵活的冷却解决方案[...]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2024 年 1 月 30 日
堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX Cooling Tech, LLC 是一家提供全系列、全方位服务的行业领导者,专注于蒸发式冷却塔、液体冷却器等产品的设计和制造,现已推出 OlympusV® (发音为 o-lym-pus-vee)绝热系统是一系列绝热冷却产品,旨在为商业制冷、工业制冷、[…] 的操作员和工程师提供灵活的冷却解决方案。
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2023 年 10 月 30 日
堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX Cooling Tech, LLC 是一家在蒸发式冷却塔和液体冷却器设计和制造领域提供全系列、全方位服务的行业领导者,该公司宣布在密苏里州斯普林菲尔德开设一家新的制造工厂,这将扩大公司的产能,同时也使现有运营能够进一步优化其传统的 Marley® 品牌 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2023 年 3 月 29 日
Marley 简介® WaterGard™ 是一种用水优化器和过滤系统,有助于减少废水和包装蒸发冷却产品的总体用水量。
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2022 年 10 月 12 日
堪萨斯州欧弗兰帕克——2022 年 9 月 27 日星期二,SPX Technologies, Inc.(简称“SPX Technologies”)宣布任命 Sean McClenaghan 为全球冷却总裁兼 SPX Technologies 执行官。作为总裁,McClenaghan 将领导 SPX Cooling Tech, LLC 的团队,该公司是蒸发式冷却器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2022 年 10 月 11 日
堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX Cooling Tech, LLC 是一家在蒸发式冷却塔和风冷式热交换器设计和制造领域提供全系列、全方位服务的行业领导者,该公司推出了 Marley® 酷炫加速® Opti FC 控制面板是一款全新且直观的控制系统,专为 Marley MH 和 DT 型号的液冷器设计。CoolBoost Opti FC 为用户提供 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2021 年 12 月 15 日
年收入约为$60-70百万;
工程空气质量进一步扩展的诱人潜力
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2021 年 6 月 18 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies Inc. 发布了其扩展的 MH 流体冷却器系列的详细信息,旨在满足更加多样化的应用。MH 流体冷却器现在有三种线圈材料可供选择,每种材料都有各自的优势。最新的创新产品 MH Element™ 流体冷却器配备了 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 11 月 19 日
北卡罗来纳州夏洛特,2020 年 10 月 29 日(GLOBE NEWSWIRE)— SPX Corporation (NYSE:SPXC) 今天宣布,Ankush Kumar 被任命为公司执行官,他于 2018 年加入公司,担任公司 HVAC 冷却业务总裁。Kumar 先生现在还将担任 SPX 工艺冷却组织的领导,负责全球所有冷却业务。“Ankush 是 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 10 月 30 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司是冷却塔和其他专用热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,其 Marley NC Everest 冷却塔荣获 Mission Critical Magazine 的顶级产品奖,该冷却塔在 HVAC 系统类别中得到认可。“在最好的产品中进行选择 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 10 月 9 日
结业证书可用于继续教育学分 堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies, Inc. 是蒸发冷却塔设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,已宣布其 2020 年第四季度的现场 Zoom 网络研讨会时间表,这是其正在进行的系列活动的一部分。工程师、机械承包商和 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 8 月 12 日
适用于使用氨的工业制冷应用 堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司是专业热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,现推出 SGS 品牌 IEC 蒸发式冷凝器,这是一款用于工业制冷应用的吹扫式冷凝装置,专门为简化承包商的安装而设计和制造,并提供强大的 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 2 月 10 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies, Inc. 是一家提供全系列、全方位服务的蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造行业领导者,该公司宣布推出 SGS PC 系列工业蒸发器,这是一款用于工业制冷的空气侧产品。SPX Cooling Technologies 于 2019 年收购了 SGS Refrigeration, Inc.。PC 系列蒸发器支持 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 2 月 10 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies, Inc. 是一家提供全系列、全服务的蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造行业领导者,该公司推出了 Marley BasinGard 过滤器,作为其 MarleyGard 水管理和塔保护工具的一部分,可用于新的和现有的工厂组装横流冷却塔。 BasinGard 过滤器可保持 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 2 月 10 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX 冷却技术公司是蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,该公司推出了其新型 Marley MH Element 流体冷却器,这是一款适用于供暖、通风和空调 (HVAC)、工业和工艺冷却应用的诱导通风、横流闭路冷却塔。由于 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 1 月 28 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies, Inc. 是蒸发冷却塔和空气冷却热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,将在国际空调、供暖、制冷博览会 (AHR Expo) 的 #3101 展位展示新产品并举办教育会议。AHR Expo 将于 2020 年 2 月 3 日至 5 日在 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 6 月 20 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies, Inc. 是一家提供全系列、全方位服务的行业领导者,设计和制造冷却塔和其他专用热交换器,该公司宣布推出一系列新的连续视频,介绍安装 MarleyNC 冷却塔的最佳实践。前四集现已推出,后续部分将在 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 5 月 3 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 — SPX Cooling Technologies, Inc. 是蒸发式冷却塔和空气冷却式热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,将在 2019 年 6 月 10 日至 12 日在印第安纳波利斯印第安纳会议中心举行的燃料乙醇研讨会上展示其移动展示拖车,展示现场安装的冷却塔组件。[…]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 2 月 22 日
堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX 冷却技术公司是冷却塔和其他专用热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,该公司宣布 Marley® MBX EZ Pack Fill 被《工厂工程》杂志评选为维护工具和设备类别的年度产品 (POY) 奖获得者。[…]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 1 月 23 日
新款 Marley DT 流体冷却器型号采用翅片线圈,可提高热性能并允许干运行
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 11 月 9 日
堪萨斯州欧弗兰帕克——SPX 冷却技术公司是蒸发式冷却塔和风冷式热交换器设计和制造领域的全系列、全服务行业领导者,该公司宣布发布一个信息视频,介绍三种 Marley 冷却塔在尺寸和容量方面的差异。® 数控® 冷却塔模型平台:Marley NC8407 – 单层 […]
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 10 月 26 日
堪萨斯州欧弗兰帕克 – SPX Cooling Technologies, Inc. 是一家提供全系列、全服务的行业领导者,专注于设计和制造
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 10 月 4 日
尺寸更大、流量更大,可满足更多工艺冷却需求,输送速度提高 60%,冷却速度提高 80%。
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 10 月 4 日
大型 HVAC 运营受益于每个单元冷却能力的提高和模块化设计降低安装成本
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 10 月 2 日
请参阅展位 #26 上的 Marley 冷却塔更换零件和承包商培训信息
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2024 年 9 月 26 日
通过指定新的 Marley® MH Element™ 流体冷却器,Letsos 公司提供了一种更高效、更可持续的替代方案
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2024 年 3 月 12 日
在任何高度的屋顶上安装冷却塔都不是一件容易的事。Graco Mechanical 被要求拆除一座旧的木制冷却塔,并将其更换为 Lyric Tower 的新冷却塔,Lyric Tower 是位于休斯顿市中心剧院区的一座 26 层现代办公大楼。
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2021 年 5 月 3 日
MDW 的全新中央供热制冷设备 (CHRP) 为旅客提供更高效的舒适制冷体验,同时使用更高效的设备,包括 Marley® NC珠穆朗玛峰® 冷却塔。目标是保持工厂的稳健性和可靠性,即使在多种设备故障模式下也能提供峰值冷却能力。https://coolingbestpractices.com/system-assessments/chillers/modernization-chicago-midway-international-airport-central-heating-and
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2021 年 1 月 7 日
Stephen Andrew 重点介绍了工厂组装(封装)冷却塔意外停机后的启动最佳实践和检查指导。在此处阅读文章:
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 10 月 21 日
与 SPX 冷却技术公司内部和外部的工程师和冷却塔专家进行的问答会议揭示了冷却塔如何为 LEED 项目和其他可持续发展计划的成功做出贡献。
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 9 月 13 日
SPX Cooling Technologies 对工程师和冷却塔专家进行了调查,以了解蒸发冷却解决方案如何为 LEED 和可持续发展计划做出贡献。https://meconstructionnews.com/43324/43324
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 8 月 29 日
将预防性维护整合到冷却塔检查中可以延长设备寿命并有助于最大限度地减少冷却塔组件故障。http://gulfconstructiononline.com/source/xli/08/digital/index.html#p=35
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2020 年 6 月 20 日
冷却塔可以使用多种动力传输技术,例如齿轮传动、皮带传动、直接传动或电子换向 (EC) 传动。正确的选择可以在初始成本与运营成本之间取得适当的平衡。https://www.controlsdrivesautomation.com/initial-cost-versus-lifetime-cost
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 7 月 1 日
Jerome Jennings 在《工艺冷却》杂志中概述了常见的痛点和齿轮传动解决方案,帮助缓解维护和服务问题。https://www.process-cooling.com/articles/89749-cooling-tower-gearbox-tips
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 5 月 19 日
与典型的单室、工厂组装的冷却塔相比,安装高效的 Marley MD Everest 和 NC Everest 冷却塔扩大了冷却能力。有关这些模块化系统和节能的更多信息,请阅读我们在《环境领袖》上的文章。赞助文章:模块化冷却塔技术受到建筑业主和能源经理的青睐
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 5 月 6 日
机械承包商协会发布了我们与 SPX 代表 Midwest Machinery 和 HVAC 承包商 Integrated Facilities Services 的案例研究,其中重点介绍了圣路易斯县政府大楼的一个获奖项目,该项目通过省时高效的 Marley NC 冷却塔安装保持正常运转。IFS 更换冷却塔而不影响政府办公室
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 4 月 5 日
在本文中(最初发表于 First Energy Generation Online 新闻通讯),了解 SPX Cooling 重建团队如何帮助 First Energy 延长 Fort Martin 发电站冷却塔的使用寿命。/library/detail/natural-draft-cooling-tower-ring-replacement-profile
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2019 年 1 月 7 日
英国杂志 ACR News 发表了我们的问答文章,调查了工程师和设计专家,解释了冷却塔如何为 LEED 项目和其他可持续发展计划的成功做出贡献。
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 12 月 17 日
SPX 的 Robert Swafford 和 Digitrol 的 David McDaniel 概述了预防性维护的重要性并提供了冷却塔检查技巧。https://www.manufacturing.net/article/2018/10/maintain-cooling-towers-minimize-equipment-or-component-failure
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 12 月 17 日
这篇文章由 SPX 员工通过 Engineering.com 发布,探讨了五种不同的控制选项,可防止因过度振动而导致冷却塔组件损坏。https://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/17887/Vibration-Management-Five-Options-for-Monitoring-and-Protecting-Cooling-Tower-Components.aspx
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 10 月 24 日
皮带传动、齿轮传动还是直接传动?Jerome Jennings 在《动力传动工程》中讨论了初始成本与运营成本。冷却塔组件:优点和缺点
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 9 月 1 日
Mark Pfeifer 在《过程冷却》杂志上撰写了这篇文章,推荐了在严寒天气下操作冷却塔的做法。http://digitaladmin.bnpmedia.com/publication/?m=&l=1&i=518755&p=30&ver=html5
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 8 月 31 日
MCAA Smart Solutions 认识到 SPX Cooling、Herman Goldner(机械承包商)、Dyna-Tech Corporation(代表公司)、Erickson Inc.(直升机)和其他公司之间的精心协作,使得在交通繁忙的地区成功安装冷却塔。Herman Goldner 使用 SPX 冷却塔保持低成本和高效率
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 8 月 1 日
在《冷水机组和冷却最佳实践》中,Glenn Brenneke 概述了 SPX Cooling 如何利用客户反馈及其行业网络来识别新产品机会。
作者:SPX 工程人员 | 发布日期:2018 年 6 月 29 日
许多石油和天然气精炼厂以及其他工艺冷却设施使用的冷却塔已接近使用寿命的终点。我们在《石油和天然气产品新闻》上的文章可帮助您探索各种选项,以确定最合适的冷却解决方案。