冷却塔视频库


SGS Drain Pain Video Still SGS 制冷热气管式排水盘 隆重推出 SGS 最新设计创新——全新激光焊接热气管式排水盘。专为高效、耐用和卓越传热而设计。
Adiabatic-Cooler-Video 介绍 OlympusV® 绝热系统 Marley® 和 Recold® 绝热系列平衡了风冷散热系统的节水优势与水冷解决方案的能源效率
Marley WaterGard Cooling Tower Filter Video 马利 WaterGard 冷却塔过滤器 Marley WaterGard 冷却塔过滤器以物理方式阻挡和排斥市政供水中常见的矿物质(氯化物、碳酸钙、二氧化硅等),降低补给水中的矿物质含量,提高运行 COC,从而减少排污水和供水的体积要求。
SPX Cooling Towers Natural From The Inside Out SPX 冷却 – 由内而外的自然 从外面看,这只是一座建筑。一堆墙壁、窗户和门。但从里面看,这是一扇机遇之窗。
Forward-Thinking School Installs LW Fluid Coolers 具有前瞻性的学校安装 LW 流体冷却器 2015 年,特雷弗日间学校在曼哈顿上东区建成了一座全新的先进垂直校园建筑。该项目获得了 LEED 金牌认证,并荣获 2016 年 AIA WHV 最高荣誉奖。学校的 HVAC 系统是该建筑可持续发展计划的一部分。该建筑将使用闭环“能量堆”地热系统进行加热和冷却,这是美国首批此类系统之一。当系统需要在 2022 年扩展其加热/冷却能力时,项目工程师向 SPX Cooling Tech 寻求解决方案。该团队选择安装诱导通风、闭路 Marley LW 流体冷却器,以提高散热效率。Marley LW 流体冷却器设计为快速安装,占地面积小,更容易集成到现有系统中。这些塔楼配有工厂安装的控制装置、工厂接线和测试,并配备超高效、耐腐蚀的铜线圈。为了降低工艺流体的热量,学校需要两个 LW 装置。这些装置由一台高达 200 多英尺的起重机吊起,安装到学校屋顶上新建的平台上。安装工作在一天内完成,系统在开学前准备就绪。有关 LW 和其他闭路冷却塔解决方案的更多信息,请访问 spxcooling.com/fluidcoolers。
SPX Corporation Overview SPX 公司概况 SPX Corporation 及其子公司是一家多元化的全球基础设施设备供应商,在供暖、通风和空调 (HVAC) 以及检测和测量方面拥有可扩展的增长平台。我们在 15 个国家/地区开展业务,年收入超过 $1 亿美元,提供各种精心设计的产品和强大的品牌。
马利百年作品精选 以下是 Marley 品牌和 Marley 产品百年历史的简要介绍。
Cooling Tower Basin Filter NC8400 塔式 MarleyGard 盆式过滤器安装 MarleyGard 盆式过滤器简化了冷却塔热水盆的清洁并保护了冷却塔组件,从而节省了时间和金钱。
介绍 CoolSpec® 冷却塔产品选择器 CoolSpec® 选择软件是一种新型直观工具,用于比较和选择 Marley® 和 Recold® 品牌蒸发冷却产品 - 开路和闭路、横流和逆流 - 冷却塔、液体冷却器和蒸发冷凝器。
Evaporative Cooling Towers in the Data Center Process 数据中心流程中的蒸发冷却塔 数据中心内的大量计算能力会产生热量,因此高效冷却是建筑系统的关键要求。蒸发冷却塔是许多数据中心冷却系统不可或缺的一部分。
Cooling Tower Basin Filter NC8300 塔式 MarleyGard 盆式过滤器安装 MarleyGard 盆式过滤器简化了冷却塔热水盆的清洁并保护了冷却塔组件,从而节省了时间和金钱。
马利® 模块化冷却塔预告片 SPX Cooling Technologies 的创新模块化冷却塔建造理念支持安全计划、压缩工期、减少现场工人数量等。请联系您当地的销售代表观看完整视频并了解有关模块化冷却塔选项的更多信息:/rep-search/
Introducing The Marley MH Element™ Fluid Cooler 推出 Marley MH Element™ 液体冷却器 广受欢迎的 Marley MH 流体冷却器系列现已扩展,包括更多型号。Marley MH Element™ 流体冷却器增加了铜线圈,可提供最大的单位面积效率。
Introducing SGS Industrial Evaporative Condenser 介绍 SGS 工业蒸发冷凝器 为了满足您对高品质工业蒸发冷凝器的需求,您可以信赖精密设计和精心制造的新型 SGS 工业蒸发冷凝器。
Marley NC Everest® Installation – Adan Hospital 马利北卡罗来纳州珠穆朗玛峰冷却塔安装 - 阿丹医院 科威特最大的医院之一采用 Marley NC Everest 冷却塔的 6 个单元设计了其冷却系统。冷却塔单元的冷却能力高达 50%,可为 5 个 1,850 吨的冷水机组提供服务,并且节能效果更好、部件更少、维护成本更低!
How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 13: Fan Cylinder 如何安装马利® NC® 冷却塔第 13 集:风扇筒 Marley® 风筒是保护风扇叶片、最大程度降低噪音和振动以及促进所有冷却塔应用实现最佳性能的关键部件。
Marley FIT Cooling Tower Selection Software Marley FIT 冷却塔选型软件 我们全新的 Marley FIT 空气输送选择软件考虑了所有冷却塔机械系统组件之间的关系,以推荐完整的系统。空气流量与冷却塔的热性能成正比。使用来自 SPX 研发中心并经过独立测试和验证的性能数据,Marley FIT 选择软件可实现冷却塔的最大性能和最大价值。获取 FIT。立即在 www.marleyfit.com 注册。
Cooling Tower Video 如何安装马利® NC® 冷却塔第 12 集:水槽和堰门 在具有多个单元的 NC 冷却塔上,可以选择使用互连水槽组件来平衡并维持多个集水盆之间的适当水位。
Cooling Tower Video 如何安装马利® NC® 冷却塔第 11 集:电机外部气流 在具有电机外部气流或 MOA 选项的塔上,电机、电机支架和驱动轴在现场安装和对准。
Cooling tower video 如何安装 Marley® NC® 冷却塔第 10 集:梯子组装和安装 如果您的 Marley NC 冷却塔包含用于进入风扇甲板的可选梯子,请观看此视频以确保正确安装和配置。
How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 9: Guardrail for Air-Inlet Face Ladder 如何安装马利® NC® 冷却塔第 9 集:进气面梯护栏 如果您的 Marley NC 冷却塔包含用于进气口(百叶窗)面梯的可选护栏,请观看此视频以确保正确安装和配置。
Cooling tower video 如何安装 Marley® NC® 冷却塔第 8 集:箱式梯子护栏 如果您的 Marley NC 冷却塔包含用于箱式梯子的可选护栏,请观看此视频以确保正确安装和配置。
Marley Cooling Tower Advanced Basin Heater (ABH) 马利冷却塔高级盆式加热器 (ABH) Marley ABH(高级盆式加热器)控制面板控制冷水盆式加热器的开/关操作,并防止在寒冷环境中结冰。观看 Marley 专家讨论 Marley 高级盆式加热器冷却塔控制面板的功能、优点和操作。
How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 7: HC Valves 如何安装马利® NC® 冷却塔第 7 集:HC 阀门 如果您的 Marley NC 冷却塔包含可选的水平控制 (HC) 阀,请观看此视频以确保正确安装和配置。
Cooling tower video 如何安装马利® NC® 冷却塔第 6 集:风扇护罩 遵循这些指导原则可加快流程并确保在 Marley NC 冷却塔上正确放置风扇护罩。
How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 5: Modular Tips and Tricks 如何安装马利® NC® 冷却塔第 5 集:模块化提示和技巧 为了正确组装和安装模块化 NC 冷却塔,请遵循以下准则以避免常见错误并加快冷却塔安装过程。
How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 4: Hoisting Modules 如何安装 Marley® NC® 冷却塔第 4 集:起重模块 遵循这些简单的起重指南,将 Marley NC 冷却塔起重到位的整个过程将会顺利而高效。
How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 3: Necessary Hardware 如何安装 Marley® NC® 冷却塔第 3 集:必要的硬件 为了正确组装和安装 Marley NC 冷却塔,您的团队需要准备一些基本工具,您还应该了解一些基本设备和程序。
How To Install A Marley® NC® Cooling Tower Episode 2: Installation Instructions and Drawings 如何安装 Marley® NC® 冷却塔第 2 集:安装说明和图纸 Marley NC 文献包包含所有 NC 冷却塔标准和可选组件的安装说明、物料清单和安装图。
How To Install A Marley NC Cooling Tower Episode 1: Site Prep, Tower Arrival and Unloading 如何安装 Marley NC 冷却塔第 1 集:现场准备、冷却塔抵达和卸载 遵循这些简单的指导原则,您的 NC 冷却塔到达和卸载的整个过程将会顺利而高效。
Marley Cooling Tower Fan Test Facility 马利冷却塔风扇测试设施 二十多年来,每台 Marley 冷却塔风扇都经过了该型号风扇测试单元的精确现场性能验证。点击此处了解内部情况:
Marley DT Fluid Cooler Marley DT 流体冷却器 看看 Marley DT 流体冷却器,现在配备新的翅片盘管选项,可扩大干燥能力和热性能!
Marley® NC® Cooling Tower Series - Size/Capacity Comparison 马利® NC® 冷却塔系列 – 尺寸/容量比较 与其他 Marley NC 冷却塔型号相比,Marley NC Everest 冷却塔到底有多大?看看 Marley NC8407、Marley NC8414 和 Marley NC8422 冷却塔之间的区别!
Crossflow vs Counterflow Towers 横流与逆流冷却塔 横流冷却塔和逆流冷却塔有何区别?SPX Cooling Tech 展示了每种设计的差异和优势。
Marley® NC Everest® Cooling Tower Assembly 马利® NC Everest® 冷却塔组件 观看第一座 Marley® NC Everest® 冷却塔在 SPX 研究与开发中心的组装。
Marley® HC Cooling Tower Flow Control Valves Marley® HC 冷却塔流量控制阀 Marley® HC 阀门具有较低的排放速度和限制飞溅,从而导致低压降。在此处详细了解它们如何影响您的冷却塔性能:
Marley® Quadraflow Cooling Tower Maintenance Marley® Quadraflow 维护 QuadraFlow 的独特紧凑设计与其性能、可维护性和可靠性相得益彰。观看 Marley 专家讨论 Marley Quadraflow 冷却塔的优势和正确维护。
Didcot B Power Station Cooling Tower Repair 迪德科特 B 发电站冷却塔维修 跟随我们的延时视频,了解在一次不幸的火灾导致三个以上单元严重受损之后,SPX 如何将迪德科特 B 发电站的冷却塔单元修复至其原始设计。
Is My Cooling Tower Fill Dirty? 我的冷却塔填充物脏了吗? 如何知道何时更换冷却塔填料?观看 Marley 专家讨论如何区分正常水垢堆积的冷却塔填料和需要维护的堵塞填料。
Marley® Cooling Tower Integral Louvers 马利® 冷却塔整体百叶窗 什么是整体百叶窗?它们对冷却塔的运行、成本和性能有何影响?观看我们讨论其优点。
301L vs 304 Stainless Steel 301L 与 304 不锈钢 冷却塔建造中使用的钢材类型会产生影响。在本视频中,我们将讨论在 Marley 冷却塔中使用 301L 不锈钢的优势。
Marley® Geareducer® Cooling Tower Gearbox Oil Change Marley® Geareducer® 冷却塔齿轮箱换油 如何更换冷却塔的变速箱油?更换 Marley Geareducer 冷却塔变速箱油的过程很简单 - 观看 Marley 专家在此视频中的演示。
Cooling Tower Gear Drives Vs. Belt Drives 冷却塔齿轮传动与皮带传动 有些冷却塔使用皮带传动装置为风扇提供动力,有些使用齿轮传动装置。但哪种方式更适合您的应用?在本视频中,我们讨论了在冷却塔中使用 Marley Geareducer 齿轮传动装置而非皮带传动装置的好处。
Marley NCWD Cooling Tower Lift Marley NCWD 冷却塔升降机 NCWD 是一种创新的、获得专利的工厂组装混合冷却塔,专为减少羽流而设计。观看这座 NCWD 在英国伦敦的吊装过程。
Marley MBX EZ Pack Cooling Tower Fill Marley MBX EZ Pack 冷却塔填料 MBX EZ Pack 填料的承包商友好型填料设计使安装变得快速而简单,无需对塔进行重大改造。
Marley MBX EZ Pack Cooling Tower Fill Marley MD Everest 冷却塔组装 MD Everest 冷却塔特别适合冷却需求较高的应用,包括数据中心、区域能源综合体、卫生科学园区和工业综合体。观看此视频,了解全新 Marley MD Everest 模块化冷却塔的组装过程。
Marley® M Series Geareducer® Installation Marley® M 系列 Geareducer® 安装 当该客户的齿轮箱开始出现振动和齿轮损坏时,他们请 Marley 来增援。观看此视频,了解旧齿轮箱如何轻松被 Marley 齿轮传动装置取代。
Marley® Cooling Tower Air Inlet Screens 马利® 冷却塔进气口滤网 如果您的冷却塔出现碎屑堆积或填料堵塞,Marley 进气口滤网是一种解决方案。观看我们讨论在冷却塔上使用进气口滤网的优势。
Cooling tower gearbox podcast Marley 零件 Vodcast 1/3:齿轮减速器 Marley / SPX Cooling Tech 的 Jerome Jennings 阐述了使用正品 Marley Geareducer 变速箱的好处(Marley Parts Vodcast 第 1 部分,共 3 部分)。
Marley Parts Vodcast 2 of 3: Driveshafts Marley 配件 Vodcast 2/3:传动轴 Marley / SPX Cooling Technologies 的 Jerome Jennings 阐述了使用正品 Marley 传动轴的好处(Marley Parts Vodcast 第 2 部分,共 3 部分)。
Marley Parts Vodcast 3 of 3: Fan Blades Marley 配件 Vodcast 3/3:风扇叶片 Marley / SPX Cooling Technologies 的 Jerome Jennings 讲解了使用正品 Marley 风扇叶片的好处(Marley Parts Vodcast 第 3 部分,共 3 部分)。
Marley Cooling Tower Bearing Lubrication 马利冷却塔轴承润滑 正确维护 Marley 冷却塔轴承非常重要。观看 Marley 专家提供的帮助,了解如何轻松润滑轴承。
Marley NS Cooling Tower Spray System Overview Marley NS 冷却塔喷雾系统概述 Marley NS 逆流喷嘴能够在很宽的工作水压范围内实现均匀的水分布,并且 NS 逆流喷嘴没有内部零件或狭窄的通道,不会被碎片堵塞。
Cooling tower gearbox rebuild and repair 马利减速机重建和维修 无论您对 Marley Geareducer 冷却塔变速箱的操作和维护有任何疑问,还是需要零部件自行维修,或者想要将您的设备送回给我们进行最高级别的维护,SPX 都能为您提供解决方案。
Marley ST Nozzle and Cup System Marley ST 喷嘴和杯子系统 Marley Spiral Target 喷嘴和杯形系统是一种注塑成型的聚丙烯装置,由两部分组成 - 带有集成目标扩散器的主体和卡入式插入件或孔口盖。观看此处了解更多信息。
Marley MH Fluid Cooler Marley MH 流体冷却器 广受欢迎的 Marley MH 流体冷却器系列现已扩展,包括更多型号,所有型号均可集成铜线圈以增加热容量。在此观看快速产品概述。
Marley Cooling Tower Mechanical Float System Marley 冷却塔机械浮子系统 Marley 机械冷却塔浮子系统有哪些优势?为什么您的冷却塔会从浮子系统中受益?观看视频了解更多信息。
Marley MD Cooling Tower Overview Marley MD 冷却塔概述 Marley MD 是一款工厂组装的逆流冷却塔。对于许多 HVAC 和轻工业应用而言,这种设计所需的规划面积较少,并且比同类横流冷却塔具有更大的场地布置灵活性。
Marley Geareducer® Gearbox Overview Marley Geareducer® 变速箱概述 Geareducer 的可靠性源自超过 100,000 台设备的经验,以及 Marley 对设计和制造严格质量标准的关注。如今,每台 Marley Geareducer 都在工厂进行负载测试。然后,在发货前进行检查和调整。
Marley Cooling Tower Maintenance 马利冷却塔维护 诊断维护问题通常从检查易磨损的机械设备和部件开始 - 例如电机、变速箱或皮带传动装置。
Marley Cooling Tower Duty Motor 马利冷却塔电机 Marley 产品中的冷却塔电机按照 NEMA 标准制造,设计用于承受炎热、潮湿的冷却塔环境。此外,为了延长使用寿命,电机内部采用风扇冷却,并涂有环氧树脂,以最大程度地防止高温、潮湿和腐蚀。
Marley Cooling Tower HC Flow Control Valve 马利冷却塔 HC 流量控制阀 HC 阀体比例和内部零件布置可实现低排放速度并限制飞溅,从而实现低压降。观看视频以了解有关 HC 阀操作的更多信息。
Ultra Quiet Fan Blade Pitch Adjustment 超静音风扇叶片间距调节 超静音风扇专为 HVAC 冷却塔应用而设计,这些应用需要非常低的噪音。下面演示了如何调整冷却塔超静音风扇上的叶片间距。
Marley X7 Blade Pitch Adjustment 马利 X7 叶片间距调整 Marley X7 风扇专为诱导通风冷却塔应用而设计,与其他风扇设计相比具有明显优势。观看此视频,了解如何调整冷却塔的 X7 风扇叶片。
Marley H3 Cooling Tower Fan Blade Pitch Adjustment 马利 H3 冷却塔风扇叶片间距调整 如何调整 Marley H3 风扇叶片的叶片间距?Marley 工程师演示了该过程,包括完成这项工作所需的工具。
Marley Cooling Tower Belt Drive Components 马利冷却塔皮带传动部件 在本视频中,了解 Marley 皮带传动组件,并观看冷却塔皮带传动系统的皮带张紧和滑轮对准的演示。
Marley Cooling Tower Hanging Fill Replacement 马利冷却塔悬挂填料更换 更换冷却塔中悬挂填料的最佳方法是什么?请在此观看快速简便的 Marley 冷却塔填料更换演示。
Marley MBX Cooling Tower Fill Packs Marley MBX 冷却塔填充包 来自 Marley 的 Robert Swafford 演示了使用 Marley MBX 填料包快速轻松地更换冷却塔脏填料的正确方法。
Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 3 性能证明 – 传热填料第 3 部分 使用正品 Marley 导热填充物有哪些好处?从 Marley 专家那里了解所有相关信息:(第 3 部分,共 3 部分)。
Proof in Performance - Heat Transfer Fill Part 2 性能证明 – 传热填料(第 2 部分) 使用正品 Marley 导热填充物有哪些好处?从 Marley 专家那里了解所有相关信息:(第 2 部分,共 3 部分)。
Proof In Performance - Heat Transfer Fill Part 1 性能证明 – 传热填料第 1 部分 使用正品 Marley 导热填充物有哪些好处?从 Marley 专家那里了解所有相关信息:(第 1 部分,共 3 部分)。
Marley NC Single Bottom Inlet Marley NC 单底部入口 Marley NC 冷却塔的单底部入口有哪些优势,以及它在冷却塔效率和冷却塔维护方面发挥了什么作用?
Marley Cooling Tower Drive Shaft Alignment 马利冷却塔传动轴对中 联轴器和传动轴必须坚固耐用且正确对齐,才能有效地将动力从冷却塔电机传输到变速箱。观看如何使用 Marley 千分表套件对齐 Marley 冷却塔传动轴的演示:
Marley MC Series Coupling Adjustment 马利 MC 系列联轴器调整 如果您的冷却塔使用 Marley MC 系列联轴器,则可能需要偶尔进行维护或调整。请观看此处,我们将演示如何对典型的 Marley MC 系列联轴器进行基本维护和调整。
Marley Pinion Shaft Oil Seal Replacement 马利小齿轮轴油封更换 Marley 冷却塔齿轮箱配备长寿命小齿轮油封。如果您的冷却塔齿轮箱上的小齿轮轴油封已磨损或泄漏,请观看此处,我们将演示更换它的最佳方法。
Marley Mechanical Vibration Switch 马利机械振动开关 当发生过度振动时,冷却塔振动开关会触发警报和/或关闭设备。观看 Marley 产品专家演示机械振动开关的功能,包括如何在现场测试该功能。
Marley LLC Water Level Control Part 9 - Troubleshooting The Connection Points Marley LLC 水位控制第 9 部分 – 连接点故障排除 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 9 部分,共 9 部分:排除连接点故障)。
Marley LLC Water Level Control Part 8 - Troubleshooting The Solenoid Valve Marley LLC 水位控制第 8 部分 – 电磁阀故障排除 Marley LLC 水位控制系统监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 8 部分,共 9 部分:电磁阀故障排除)。
Marley LLC Water Level Control Part 7 - Troubleshooting The Makeup Card Marley LLC 水位控制第 7 部分 – 排除故障的补充卡 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 7 部分,共 9 部分:测试补充卡)。
Marley LLC Water Level Control Part 6 - Troubleshooting The Panel Marley LLC 水位控制第 6 部分 – 面板故障排除 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 6 部分,共 9 部分:故障排除)。
Marley LLC Water Level Control Part 5 - Testing Marley LLC 水位控制第 5 部分 - 测试 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 5 部分,共 9 部分:控制面板)。
Marley LLC Water Level Control Part 4 - Control Panel Marley LLC 水位控制第 4 部分 – 控制面板 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 4 部分,共 9 部分:控制面板)。
Marley LLC Water Level Control Part 3 - Start Up Marley LLC 水位控制第 3 部分 - 启动 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 3 部分,共 9 部分:启动)。
Marley LLC Water Level Control Part 2 - Installation Marley LLC 水位控制第 2 部分 - 安装 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 2 部分,共 9 部分:安装)。
Marley LLC Water Level Control Part 1 - Introduction Marley LLC 水位控制第 1 部分 - 简介 Marley LLC 水位控制系统可监控和调节冷却塔冷水收集盆的水位。观看我们的 Marley Controls 专家对 LLC 操作的概述(第 1 部分,共 9 部分:简介)。
Marley Cooling Tower Drift Eliminator 马利冷却塔除水器 低漂移率是除水器的主要目标。Marley 除水器的改进可使漂移率低至设计流量的 0.0005%。本视频回顾了使用 Marley 全新设计的除水器的优势。
Marley NC Internal Accessibility Marley NC 内部可访问性 Marley NC 冷却塔的两个大型检修门可让您快速、不受限制地目视检查冷水盆、内部结构、除水器和集气室区域的机械设备。请看:
Expanded Geareducer Cooling Tower Gearbox Line 扩展减速器冷却塔齿轮箱生产线 Marley M 系列减速机的设计和制造旨在直接替代电力和工业应用领域冷却塔中的其他 OEM 变速箱。
NC Everest Cooling Tower Walkthrough NC Everest 冷却塔演示 SPX 冷却技术公司着手设计和建造世界上独一无二的冷却塔。就像攀登珠穆朗玛峰的探险者一样,我们知道挑战,但我们仍决心实现非凡成就。点击此处观看。
NC Everest Cooling Tower Walkthrough Marley NC Everest 预览 为全新的 Marley NC Everest 冷却塔感到兴奋!
Marley Cooling Tower Gearbox Repair Program 马利冷却塔齿轮箱维修计划 无论您对减速机的操作和维护有疑问,还是需要零部件自行维修,或者想要将您的设备送回给我们进行最高级别的维护,SPX 都能为您提供解决方案。
Cube Installation 立方体安装 在此视频中,了解有关 SGS Cube 蒸发冷凝器组装和安装过程的更多信息。
Marley ClearSky Cooling Tower Plume Abatement Marley ClearSky 冷却塔羽流消除 您可能出于多种原因想要减少冷却塔的可见羽流。Marley ClearSky 羽流消除系统是一个完全集成的系统,其运行比基于线圈的系统更可靠。
Cooling Tower Lift 冷却塔升降机 观看马利北卡罗来纳州 (Marley NC) 冷却塔被吊运至堪萨斯州欧弗兰帕克的一家医院。
TDI NC Cooling Tower Installation TDI NC 冷却塔安装 观看 TDI 在德克萨斯州达拉斯的感恩节塔上安装 Marley NC 冷却塔。
Marley Modular F400 Cooling Tower 马利模块化 F400 冷却塔 SPX Cooling Tech 的创新模块化冷却塔建造理念支持安全计划、压缩工期、减少现场工人数量等。在此观看全新 Marley Modular F400 冷却塔的展示:
Marley NC Cooling Tower Overview 马利 NC 冷却塔概述 自 1968 年推出以来,Marley NC 冷却塔就树立了高效率和低维护的标准。观看 Marley NC 冷却塔的概述,了解有关冷却塔性能的更多信息:
zh_CN