热力性能测试
 
概述

这些都是必要的步骤,进行实地和认证测试,为冷却塔。 这包括整地为热力性能试验。 此页上的信息是还提供了可下载的PDF格式的文件,为印刷及参考。

 

详细信息


Recommended Test Parameter Limits as Related to Design

[460kb]

Site Preparation for a Thermal Performance Test

[568kb]

Thermal Performance Testing Information

[440kb]

首选测试守则

指数冷却技术支持使用的热测试代码的空管- 105所发表的冷却技术研究所( CTI )的。 一个非常类似的办法是PTC的23所发表的美国机械工程师学会。 所有的讨论,测试假设之一,这两个码之后,将测试期间。 顾客可保留权利,指定和使用修改这些守则或选择使用另一个程序。在该案件的例外空管- 105或PTC的23 ,这是建议,指数冷却技术谘询。

第三党的测试机构

若客户要使用的服务,第三方机构进行测试,指数支持使用城市电讯持牌机构。如果保证遵守的表现,是决定一个测试,指数冷却会考虑其他机构,但储备的批准权。指数冷却保留权利,证人的任何测试的地方是遵守合同的问题。

类型的试验

目前,它是共同的参考测试,无论是A类或B ,一般,一类的测试是一个进行使用汞在玻璃温度计和职psychrometers 。 一类B测试采用了数据采集系统,通常认为psychrometers挂在一个数组超过空气进气口,面对塔。 这并不意味着数据采集系统不能使用,在联同职psychrometers 。 这是共同呼吁的空气温度测量装置中使用的冷却塔测试psychrometer 。 这是技术上不正确作为一个psychrometer措施,湿球和干球温度,而这些文书的广泛使用的今天措施,只有一个单一的温度。 视如何“冷却塔” psychrometers组装,他们可能是用来衡量一个干,湿球温度。

这也是非常重要的是要承认差别的环境和进入湿球的考验。 双方对ASME和CTI建议水塔大小和测试的基础上进入湿球温度。 指数冷却还建议,进入湿球温度下使用。 这样的考虑可以影响的大小塔的选择和结果的热测试。 周围湿球是指空气温度为大规模进入塔减去任何的影响,炎热,潮湿的空气放电,从塔的问题(再循环) 。 通常,一个环境测试至少3个湿球文书位于50至100英尺的迎风的塔。这也是必要的措施或其他帐户的温度和数量,任何其他的空气流(干涉)进入大楼以外的其自己的再循环。 这干扰可以来自任何其他来源,包括其他的冷却塔。 这可以是很困难的,不可能在某些情况下。 进入湿球温度的企图来衡量的平均气温为所有的空气进入大楼,不论其来源。 虽然这是比较容易比试图单独的影响,空气中的几个群众,我们仍然需要仔细分析,由测试人员,以确保该文书的数目和他们的位置已经足够。

典型的测试

大部分的测试工作今天进行,使用数据采集系统,以测量温度。 这个讨论假设这种类型的系统是用来。 应汞在玻璃温度计加以利用,主要不同的是,少的数据将采取和参数通常会加以衡量,比上一季度。

第一顺序的业务进行测试是为了检查大楼,以确保它准备为测试,并找出点测量的各种参数。 而第三党的测试机构,可考虑大楼的条件,实在是不是他们的义务清洁,平衡,或以其他方式调整塔。客户可望维持的条件塔和准备,它为测试。在该案件一验收测试,制造商通常会更为彻底的在这方面,以确保大楼的全部潜力,是衡量。 一旦这是完整的和各方都感到满意,文书部署和测试开始。此过程可能需要从几个小时到1天或更多,通常不同大小的塔。

开始测试过程,测试工程师开始服用的数据。 通常情况下,热的数据是开始和监测,为一段短时期。 如果有任何问题,仪器或条件指出,将作出努力,予以纠正。 一旦这个过程正在进行中,测试人员会继续监察有关制度,措施,水流率和风扇的权力。 守则提供的建议,偏离了设计条件,为试验参数。 而可取的做法是遵守所有这些限制,这是不总是可能的。 城市电讯机构的报告中关于偏离建议参数和他们的历史表明,只有25 -3 0%的所有测试,找到所有参数的指引。 认识到这一点,守则允许偏差所提供的所有各方同意。 如果在任何时候在这个过程中,这是决定一个参数是外界所建议的限制,所有各方都必须检讨有关情况,并达成一致的解决办法。 这可能会导致数据被丢弃并重新启动所需。 机械草案塔,实际测试过程中通常是一天或二天。天气和操作条件,有时可以增加这一点。 自然草案水塔多个测试超过最低限度的2天是建议。由于性质复杂,自然草案塔测试,此过程通常需要3至5天。

测量水流量,皮托管导线的管道进行水塔是首选方法。 1 wattmeter是用来衡量风机输入功率的机械草案塔系统高达600伏特。上述600伏特,候补委员,手段必须查明。 温度测量与温度计, rtds ,或热敏电阻。下列参数必须始终加以衡量:水的流速,热水温度,冷水温度,湿球温度,风扇功率(机械草案塔) ,干球温度(自然草案塔) ,和风速。此外,任何其他因素影响水塔的操作或数据所采取的都必须加以核算。例子包括泵的排气压力,使后续的流动和温度,冲击式流量和温度,辅助溪流进入收集盆地等。

热水的温度,通常采取的分布盆地(横流塔)或其在自来水在管道进行水塔。该塔可能是皮托水龙头,但也有单独的时候,水龙头是必需的。 一个例子,这可能是如果皮托水龙头在地下管线和流畅,以及可能造成的问题。

冷水温度通常是采取在水龙头就排放方面的水泵。 在大多数情况下,安装有压力表在这个位置。该测量仪往往取代喷井温度测量。如果这是不可能的,单独的水龙头,需要提供。 .对一些水塔,特别是一旦通过(助理)塔,冷水温度可能难以不可能准确量度。如果水的排放,直接从大楼到大flumes ,湖,或一条河流,特别考虑和仪器仪表,可能需要。在某些情况下,安装可能不会借给自己精确的测试。

守则所定义的仪表和程序很清楚。 不幸的是,许多安装的变化和测试情况下,提供多种障碍。 这可能会导致即使是最好的测试工程师的问题和不确定性增加的结果。简单的过程本身并不完全反对保护意义的结果。基于这个原因,城市电讯仔细测试,这些个人领有牌照的城市电讯率先试验和考察,并批准他们的测试设备。 制造商也有高度熟练和训练有素的工程师参与,在测试过程中,以帮助确保产品适当地评估。

建议测试参数的限制有关的设计

限制对石油,焦油,不饱和脂肪酸的物质,和溶解性总固体,是不是经常检查,在测试过程。这一限制是检查和生效的过程中,如果大楼应该失败,任何一方的嫌疑,这些代理商是当前和作出贡献的差额。 通常它是制造商的要求进行调查。

测量过率是一件复杂的事情,在大多数测试地点。 双方守则,提供估计方法失效率遵守。 在何种程度上,这是追求的是通常取决于相互协议的方法和通常只显着,如果大楼,便显得不足。如果一个自然草案塔是指定的一对ASME测试,马利将采取例外过时了ASME失效率的限制,及转介到更多的城市电讯目前的空管- 105的要求。

一个或多个完全相同的细胞,一个多细胞大楼可能关闭测试期间,如有需要,而且要符合的限制,在表中,如下图所示。这项测试是,然后考虑代表整个大楼。 双方守则,允许这一点。

它并非总是尽可能为所有参数,以符合建议的局限性。 测试被认为是有效的,如果各方同意,一个或多个参数可能超出这些限制。

Thermal Performance Testing

整地为热力性能试验


自来水管的要求
Up to 48” diameter 多达48个“直径

自来水管的要求48”
144” diameter 48 “ -1 44”直径

为热力性能试验,特别是一验收测试,有一些网站的要求,必须满足由客户或其代表。 下列清单包含的共同考虑因素,一个标准的大楼安装经营的闭环系统。 .一些塔装置,由于其独特的安装和/或应用程序可能会修改这份清单。如果有任何问题,请联系指数冷却技术领域和认证测试服务部。



When it comes to specific cooling tower services, there are plenty of options available. In fact, it’s easy to become overwhelmed by the large number of companies that offer expertise in a specific field or for a particular region.

Marley has been a part of the entire cooling tower lifecycle—from design and manufacturing to service and reconstruction— for almost a century. With such a unique perspective and unparalleled knowledge, SPX Cooling Technologies looks beyond one-off solutions to provide complete longevity solutions—proven, convenient, and value-driven approaches that maximize tower performance…as well as maintenance budgets.

Whether you own, operate or maintain cooling towers, SPX is the only call you’ll need to make for total cooling tower care and complete peace of mind.